Other Parts Discussed in Thread: PCA9306-Q1
您好,
根据PCA9306-Q1的数据表,似乎没有EN/VREF2的上升时间(trise)和下降时间(tfall)信息。
但是,数据表中有以下部分。
据此,我认为“拖网”和“拖网”的最短时间是100pF电容和200kOhm电阻的组合。
此外,对于"拖网"和"拖网"的最长时间没有限制。
因此,我理解,即使客户不需要实施滤波器电路,他们也至少需要实施100pF电容器。
(它们不能实施小于100pF的电容器。)
我的理解是否正确?
此问题的背景是,客户希望通过陡峭的波形实现快速打开/关闭。
如果您有任何信息来了解为什么需要100pF,请告诉我吗?
此致,