This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306-Q1:过滤器常数

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/622796/pca9306-q1-filter-constant

部件号:PCA9306-Q1

您好,

根据PCA9306-Q1的数据表,似乎没有EN/VREF2的上升时间(trise)和下降时间(tfall)信息。
但是,数据表中有以下部分。

据此,我认为“拖网”和“拖网”的最短时间是100pF电容和200kOhm电阻的组合。
此外,对于"拖网"和"拖网"的最长时间没有限制。
因此,我理解,即使客户不需要实施滤波器电路,他们也至少需要实施100pF电容器。
(它们不能实施小于100pF的电容器。)
我的理解是否正确?

此问题的背景是,客户希望通过陡峭的波形实现快速打开/关闭。

如果您有任何信息来了解为什么需要100pF,请告诉我吗?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ryuuichi
    是的,您回答正确。 打开和关闭时间与100pF电容器和200k系列电阻器直接相关。 出于去耦原因,100pF电容器必须存在。 EN和VREF2引脚设置参考电压,如果没有100pF电容器,您可能会有噪声对参考电压产生不利影响,从而影响PCA9306-Q1的操作。

    客户必须以多快的速度打开和关闭PCA9306-Q1? 如果他们愿意消耗更多的功率,则会降低200k Ω 系列电阻。 请告诉我他们需要多快的速度来实施打开和关闭,我可能会推荐正确的部件。
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Houde-San,

    感谢您的回复。

    >客户打开和关闭 PCA9306-Q1的速度如何?  

    它们并不准确地指示目标值,但表示希望 在此设备中以尽可能快的速度上升/下降。

     我了解 以下E2E中200k欧姆电阻的含义。(以避免泄漏电流。) 因此,我认为我们不能通过更改电阻值来改变上升时间/下降时间。

    https://e2e.ti.com/support/interface/i2c/f/390/t/48.9562万

    为了选择正确的电容值,我们应该向客户检查什么? (我不确定应 减少哪个噪音元素(频率,纹波等)...)

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ryuuichi
    我认为术语"泄漏电流"是一个用词不当的术语。 它实际上是一个用于参考的偏置电流。 电阻器有两个作用。

    1)设置偏置电流,2)限制电流,以便在打开和关闭(瞬态事件)期间限制电流,使其不会损坏零件。

    您可以很容易地使用50k电阻器,它可以保护零件,但会增加偏置电流。 您可能可以使用1nF,但这确实取决于您的环境中的噪音。

    如果您使用的是PCA9306-Q1,则表示是汽车或工业。 应用程序是什么?

    在汽车应用中,您需要满足所有类型的EMI/EMC标准,这意味着它们需要满足抗扰性级别(这意味着电路需要在暴露于覆盖不同振幅和频率范围的电磁场时工作(保持抗扰性))。 这在很大程度上取决于布局和组件交互。 不是您可以轻松描述或设计的东西。 这可能是一个反复的过程。
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Houde-San,

    感谢您的回复。

    在汽车应用中,您需要满足所有类型的EMI/EMC标准,这意味着它们需要满足抗扰性级别(这意味着电路需要在暴露于覆盖不同振幅和频率范围的电磁场时工作(保持抗扰性))。 这在很大程度上取决于布局和组件交互。 不是您可以轻松描述或设计的东西。 这可能是一个反复的过程。  

    我也同意。 客户需要根据其系统考虑电容值。 但是,首先客户想知道  设备本身存在限制(上升/下降时间,脉动水平等)。

    根据您的评论,我了解  在"VREF2"和"EN"引脚上没有限制(这意味着"上升/下降时间","波纹级别")。

    我的理解是否正确?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ryuuichi

    对于您切换引脚的速度没有特定限制,但对于在瞬变期间进入引脚的电流有限制。  在选择电阻值时,您需要考虑这一点。  否则,您可能会损坏零件。

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Houde-San,

    感谢您的回复。
    我明白了。

    此致,