This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261-Q1:有关规范的问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261-Q1, TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641748/tusb9261-q1-questions-about-the-specification

部件号:TUSB9261-Q1
主题中讨论的其他部件: TUSB9261

您好,

请回答以下有关TUSB9261-Q1规格的问题。

关于TUSB9261-Q1数据表(SLLSEE 2A) P.12通电和重置顺序的说明

(Q1)本章开始时说明,VDD,VDD33,VDDA33功率定序没有规范。
    但是,在下半部分中,编写的是在VDD33之前或同时提交VDD。
    哪一项是正确的? 我的客户感到困惑。

  > TUSB9261-Q1对于内核功率没有特定的功率定序要求
  >(VDD),I/O电源(VDD 33)或模拟电源(VDDA 33),以确保可靠性。

  >如果使用被动复位电路提供GRSTz
  >建议在I/O电源(VDD 33)之前或同时增加核心电源(VDD)。

(Q2)关于GRSTz的重置时间有两种描述,
    “最小1毫秒” 或 “大于2毫秒但小于100毫秒”是什么正确?

  >至少需要1毫秒的重置时间。
  
  > GRSTz输入的建议持续时间大于2毫秒但小于100毫秒。

(Q3) 在每个电源的"断电"顺序方面是否有任何规范需要遵守?

2.关于VSSOSC

(Q1)使用晶体时,数据表中写入VSSOSC需要从GND浮动。
   我应该如何处理晶体底部的内层?
   通常,我认为那里有一个GND平面。

(Q2)使用晶体并将VSSOSC连接至GND时,您要告诉我这一问题吗?


3.启动后的SATA通信

(Q1)我的客户认为IC在完成启动并建立通信后在SATA端协商。
   它是否会在启动后自动运行?

4.TUSB9261-Q1内部寄存器映射

(Q1)我是否可以拥有此设备的内部寄存器地图?

最好的餐厅,奥罗比安科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    1.
    (Q1)您的设计需要满足" 7.3 .1.4 通电和重置顺序"一节中所述的要求。

    (Q2)我们建议GRSTz输入的持续时间大于2毫秒但小于100毫秒。

    (Q3)不担心断电顺序。

    二.
    (Q1)如果您使用的是晶体,则需要按照数据表中的图3进行连接。

    (Q2)如果您使用的是晶体,则不应将VSSOSC连接到GND。

    3.
    (Q1)引导代码加载固件后,设备配置SATA高级主机控制器接口主机总线适配器(AHCI)
    和USB设备控制器。请注意,操作系统需要将海量存储设备驱动程序加载到。

    4.
    (Q1)请详细说明您想要修改什么?

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Roberto,

    感谢您的回复。

    >(Q1)您的设计需要满足“7.3 .1.4 通电和重置顺序”一节中所述的要求。

    关于此答案,
    关于"TUSB9261-Q1"(汽车)数据表(以下链接)
    “7.3 .1.4 通电和重置顺序”中没有任何部分。

    www.ti.com/.../tusb9261-q1.pdf

    您是否参考了"TUSB9261"(非汽车)数据表?
    关于"TUSB9261 - Q1"(汽车),参考"TUSB9261 "(非汽车)数据表是否正确?

    此致,Orobianco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    即使Q1数据表未提及,我们仍建议遵循No-Automotive版本中提及的通电顺序。

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Roberto,

    感谢您的回复。
    很抱歉给您带来麻烦,但请让我在下面提出更多问题。

    <Q1>
    关于开机时重置,
    应使用哪个计时作为起点来取消复位(GRSTz)大于2毫秒但小于100毫秒?
    由于TUB9261数据表的“7.3 .1.4 通电和重置顺序”一节(第12页)描述了以下信息,

    >至少需要2毫秒的重置时间。
    >这是指电源处于GRSTz断言的建议操作范围内的时间。

    了解复位在2毫秒或更长的时间内以及从定时开始100毫秒内释放是否正确
    当VDD (Core 1.1 V),VDD 33 (IO 3.3 V)和VDDA 33 (模拟)的所有电源达到建议的电压范围时?

    <Q2>
    如果即使在100毫秒或更长时间后仍未释放重置,将会发生什么类型的问题?

    <Q3>
    如果VDD33和VDDA33在启动顺序中在VDD之前上升,将会出现哪种问题?
    我的客户的PCB已完成,因此VDD33和VDDA33在VDD之前上升,是否需要更改?

    <Q4>
    使用晶体时,如果VSSOSC连接到GND,将会发生什么类型的问题?
    我的客户的PCB已连接VSSOSC和GND,是否需要更改PCB样式?

    <Q5>
    是否需要在设备每次启动时加载大容量存储设备驱动程序?

    <Q6>
    从取消重置到加载大容量存储设备驱动程序,最多需要多长时间?

    <Q7>
    关于引导固件,
    从重置取消到准备访问设备最多需要多长时间?

    <Q8>
    关于大容量存储,
    除了装载海量存储设备驱动程序外,是否需要有意从主机端控制设备?

    <Q9>
    >请详细说明您要修改的内容。
    =>目前我没有特别的地方想修改,但请你告诉我一些资料?

    <Q10>
    使用闪存编程器而不是闪存刻录机将固件直接写入SPI闪存时,
    将FF写入未使用的区域(固件写入区域除外)是否有任何问题?

    此致,Orobianco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Roberto,

    感谢您的回复。
    很抱歉给您带来麻烦,但请让我在下面提出更多问题。

    <Q1>
    关于开机时重置,
    应使用哪个计时作为起点来取消复位(GRSTz)大于2毫秒但小于100毫秒?
    由于TUB9261数据表的“7.3 .1.4 通电和重置顺序”一节(第12页)描述了以下信息,

    >至少需要2毫秒的重置时间。
    >这是指电源处于GRSTz断言的建议操作范围内的时间。

    了解复位在2毫秒或更长的时间内以及从定时开始100毫秒内释放是否正确
    当VDD (Core 1.1 V),VDD 33 (IO 3.3 V)和VDDA 33 (模拟)的所有电源达到建议的电压范围时?

    <Q2>
    如果即使在100毫秒或更长时间后仍未释放重置,将会发生什么类型的问题?

    <Q3>
    如果VDD33和VDDA33在启动顺序中在VDD之前上升,将会出现哪种问题?
    我的客户的PCB已完成,因此VDD33和VDDA33在VDD之前上升,是否需要更改?

    <Q4>
    使用晶体时,如果VSSOSC连接到GND,将会发生什么类型的问题?
    我的客户的PCB已连接VSSOSC和GND,是否需要更改PCB样式?

    <Q5>
    是否需要在设备每次启动时加载大容量存储设备驱动程序?

    <Q6>
    从取消重置到加载大容量存储设备驱动程序,最多需要多长时间?

    <Q7>
    关于引导固件,
    从重置取消到准备访问设备最多需要多长时间?

    <Q8>
    关于大容量存储,
    除了装载海量存储设备驱动程序外,是否需要有意从主机端控制设备?

    <Q9>
    >请详细说明您要修改的内容。
    =>目前我没有特别的地方想修改,但请你告诉我一些资料?

    <Q10>
    使用闪存编程器而不是闪存刻录机将固件直接写入SPI闪存时,
    将FF写入未使用的区域(固件写入区域除外)是否有任何问题?

    此致,Orobianco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    问题1.是的,正确。

    问题2. 由于某些电源导轨可能超出建议的范围,因此我们可以确保设备行为正确。

    问题3. 内部模块需要此顺序的电源导轨才能使设备正常工作。 如果未遵循数据表中详述的通电顺序,设备将无法正常工作。

    问题4: 如果使用DS中所述的晶体,则不应将VSSOSC连接到GND。

    问题5. 在TUSB9261连接到操作系统之前,将加载大容量存储驱动程序。

    问题6. 由于大容量存储驱动程序是由操作系统加载的,因此它取决于您的系统速度。

    问题7. 未定义此时间,因为这取决于多个因素SPI速度,固件大小,甚至跟踪的长度。

    问题8. 您不需要任何其他要求。

    问题10. 是的,将FF添加到未使用的空间数据中,请注意,除了将标头写入EEPROM所需的固件外,您还可以使用TUSB926x闪存刻录工具生成完整的EPROM映像(标头+固件), 只需遵循“4.8 导出固件数据到文件”一节,您就可以在任何闪存编程器上使用此生成的文件。

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Roberto,

    感谢您的回复。
    很抱歉给您带来麻烦,但请让我在下面提问。
    ----------------
    (1)我不能很好地理解你下面的回答,所以请让我再问你一个问题。

    >由于某些电源导轨可能超出建议的范围,因此我们可以确保设备行为正确。

    您的答案是否意味着,如果您将重置设置为低电压超过100毫秒,电源电压可能会超出建议的范围?
    如果是,为什么电源电压在重置100毫秒或更长时间后会超出建议的范围?
    如果重置为100毫秒或更长时间,系统操作的开始可能会延迟,但我不知道为什么会出现其它问题。
    您能否告诉我导致操作问题的原则?


    (2)请让我确认以下答案。

    >未定义此时间,因为这取决于多个因素SPI速度,固件大小,甚至跟踪的长度。

    如果主机微型计算机不知道何时开始访问TUSB9261-Q1,则主机微型计算机无法启动与TUSB9261-Q1的通信。
    TUSB9261-Q1通信是否有就绪信号?
    如何知道TUSB9261-Q1的通信就绪计时?
    ----------------

    最好的餐厅,奥罗比安科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Roberto,

    我的客户正在等待您的回答,因此我希望得到及时的回答。
    我很抱歉遇到问题。

    此致,Orobianco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    很抱歉耽误你的时间。

    1我正在研究这件事,我们来看看重置时间的背景,他们是否计划重置时间比100毫秒长?

    2然后可以监视PWM1,它将在加载固件并正常工作时发出一个听到的心跳。

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Roberto,

    感谢您的回复。我将在下面发表评论。


    >我正在做这件事,我们要看看重置时间的背景,
    >他们是否计划重置时间超过100ms?

    ==>我将与客户确认客户的重置时间是否为100ms。
    我将反馈给你们。

    然后可以监控PWM1,它将在加载固件并正常工作时发出一个听到的心搏。

    ==>如何从心跳检查TUSB9261-Q1通信准备是否已完成?
    关于心跳数据表中没有详细说明,
    所以我不知道如何使用它。 您能给我详细的文档吗?

    此致,Orobianco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Roberto,

    感谢您的回复。
    我将在下面发表意见。

    >我正在做这件事,我们要看看重置时间的背景,
    >他们是否计划重置时间超过100ms?

    ==>我将与客户确认客户的重置时间是否为100ms。
    我将反馈给你们。
    ==> 2017/12/18
    我已向客户确认。
    由于系统的限制,客户需要继续重置100毫秒以上。

    然后可以监控PWM1,它将在加载固件并正常工作时发出一个听到的心搏。

    ==>如何从心跳检查TUSB9261-Q1通信准备是否已完成?
    关于心跳数据表中没有详细说明,
    所以我不知道如何使用它。 您能给我详细的文档吗?

    此致,Orobianco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Roberto,

    >我将与客户确认客户的重置时间是否为100毫秒。
    >我将把结果反馈给你们。

    ==>2017/12/18更新
    我已向客户确认。
    由于系统的限制,客户需要继续重置100毫秒以上。
    如果重置持续100毫秒或更长时间,是否会出现问题?
    如果有问题,请告诉我出现问题的原因。

    然后可以监控PWM1,它将在加载固件并正常工作时发出一个听到的心搏。

    ==>如何从心跳检查TUSB9261-Q1通信准备是否已完成?
    关于心跳数据表中没有详细说明,
    所以我不知道如何使用它。 您能给我详细的文档吗?

    请您回答以上问题吗?

    此致,Orobianco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我向设计师确认,重置脉冲可能超过100毫秒,只是需要确保至少为2毫秒。

    关于如何知道设备何时准备就绪,我认为如果您监控GPIO7,它会指示何时检测到SS连接。因为PWM1将在固件准备就绪时启动,但这并不意味着您有USB连接。

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Roberto,

    感谢您的回复。
    我将在下面发表意见。 请确认并回复。

    >关于如何知道设备何时准备就绪,我认为更好
    >如果您监控GPIO7,它将指示何时检测到SS连接。
    >因为PWM1将在固件就绪时启动,但这并不意味着您有USB连接。

    作为与客户确认的结果,他想知道固件加载的完成时间
    所以我认为应该对PWM 1进行监控。

    我不了解PWM 1的详细规格。
    数据表被描述为"SW heartbeat",
    但在应用程序注释"电源指示灯LED "中。 说明。

    (Q1)哪种规格是正确的?

    如果是电源指示灯LED。 我认为我不能做我想做的事。

    尽管此端子被指定为PWM,但在应用说明中,它似乎是负载0 % :高/低引脚。
    由于数据表中没有描述,请告诉我以下内容?

    (Q2)变为高/低的条件是什么?

    (Q3)为了控制负载,我应该为设备设置什么? (ex.register)
    PWM 1是否在0 % 以外的负载下工作?

    (Q4)虽然PWM 1被描述为心跳,但了解已加载FW并且可以与SATA和USB进行通信是否可以?

    (Q5)如果在确认固件加载完成之前有建议的启动顺序,请告诉我。

    此致,Orobianco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Roberto,

    感谢您的回复。
    我将在下面发表意见。 请确认并回复。

    >关于如何知道设备何时准备就绪,我认为更好
    >如果您监控GPIO7,它将指示何时检测到SS连接。
    >因为PWM1将在固件就绪时启动,但这并不意味着您有USB连接。

    作为与客户确认的结果,他想知道固件加载的完成时间
    所以我认为应该对PWM 1进行监控。

    我不了解PWM 1的详细规格。
    数据表被描述为"SW heartbeat",
    但在应用程序注释"电源指示灯LED "中。 说明。

    (Q1)哪种规格是正确的?

    如果是电源指示灯LED。 我认为我不能做我想做的事。

    尽管此端子被指定为PWM,但在应用说明中,它似乎是负载0 % :高/低引脚。
    由于数据表中没有描述,请告诉我以下内容?

    (Q2)变为高/低的条件是什么?

    (Q3)为了控制负载,我应该为设备设置什么? (ex.register)
    PWM 1是否在0 % 以外的负载下工作?

    (Q4)虽然PWM 1被描述为心跳,但了解已加载FW并且可以与SATA和USB进行通信是否可以?

    (Q5)如果在确认固件加载完成之前有建议的启动顺序,请告诉我。

    此致,Orobianco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Orobianco,

    PWM 1是SW心跳,此心跳是50 % 占空比,它每500ms更改一次值。

    是,如果PWM1心跳正在运行,则表示已加载固件,并且可以与SATA和USB进行通信。

    他们只需要按照数据表中所述的开机顺序进行操作,是否就是您要求的启动顺序?

    此致,
    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Roberto,

    我对我的反应拖延表示抱歉。
    关于SW heartbeat,我的客户正在确认他们的主板上的操作,因此如果他们有任何问题,我们将单独与您联系。

    我收到了客户的新问题。
    请你给我一个答案吗?

    <问题>
    客户想要评估从TUSB9261到SATA设备的信号波形输出。
    为了便于评估,是否有功能将测试信号从TUSB9261输出到SATA设备?
    (以前,当客户使用另一家公司的SATA桥接IC时,IC似乎有四种测试模式。)
    (他们似乎期望与TUSB 9261具有类似的功能。)
    如果TUSB9261不具有相同的功能,那么主机USB向TUSB9261发送命令以输出SATA信号是否是一种实现方法?

    此致,Orobianco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们已将答案发送给您的TI代表。

    此致
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Roberto,

    我认为您与TI日本公司有过联系。 我的客户没有与Synopsys签订保密协议。
    还有其他想法吗?
    这是否是从主机向TUSB9261 - Q1发送命令并输出SATA信号的唯一方法?

    除此之外,我还收到了客户提出的其他问题。
    很抱歉给您带来麻烦,但您会给我回复吗?
    ----------------
    Q1.我的客户对您之前的回答有疑问。

    > 2017年12月2日上午5:26
    第3季度> 内部模块需要此顺序的电源导轨才能使设备正常工作。
    >如果不遵循数据表中详述的通电顺序,设备将无法正常工作。

    关于通电顺序,如果VDD上升到建议的工作范围内
    在VDD33和VDDA33升至建议的工作范围之前,设备是否可以正常工作?

    问题2.电源的纹波电压是否有规格?
    关于1.1 V (VDD)电源线,我在E2E上找到了以下答案。

    e2e.ti.com/.../217.7957万 脉动#217.7957万
    => 1.1V是最敏感的。您需要限制波纹+/-20mV。

    请告诉我VDD33 (3.3 V)和VDDA33 (3.3 V)的纹波电压规格?

    问题3. 电源电压的上升和下降是否有时间规格?
    (例如,是否有一个规范,说明从X (V)到X (V)电压需要在X (ms)时间内上升或下降?)

    Q4.是否有电压规格要求在关闭电源时电压必须降至X (V)以下?

    问题5.复位端子(GRSTz)的上升和下降是否有时间规格(TR / TF)?

    问题6.如果由于冷凝而使IC的相邻端子短路(10千欧),是否存在点火或吸烟的可能性?

    问题7.当露水冷凝导致IC的相邻端子短路(10K欧姆)时,在冷凝停止后执行正常通电顺序时,是否将恢复正常操作?

    问题8.晶体是否有建议的振荡裕度?
    ----------------

    此致,Orobianco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过电子邮件处理

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Roberto,

    我将通过TI日本公司获得的答案发送给我的客户。
    因此,我们收到了客户的以下附加问题。
    很抱歉给您带来麻烦,但您会给我回复吗?

    问题1. 在上一个问题中,我得到了一个答案,即晶体振荡频率偏差为+/- 50 ppm。
    在TUSB9261-Q1的工作保证温度范围(-40至85°C)内,此值是否为指定值?

    问题2. 在运行TUSB9261 - Q1时重置TUSB9261 - Q1,
    即使重置时间至少为2毫秒,它是否仍正确重置?
    在这种情况下,是否还有其他必要的顺序?

    感谢你的帮助。
    此致,Orobianco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    问题1. 是,它适用于工作温度(-40至85°C)。

    问题2. 是的,2毫秒的时间必须足够,客户只需确保这2毫秒的时间不足以让电源处于GRSTz的建议工作范围内。

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Roberto,

    我收到了客户的另一个问题。 请您回答以下问题吗?

    问题1. 数据表中记录了晶体振荡容差±50 ppm,频率稳定性(1年老化)±50 ppm。
    这是否意味着,如果频率容差为±50 ppm,则允许在1年后再出现±50 ppm的偏差,
    允许总偏差±100 ppm? 或者,这是否意味着即使使用一年,偏差也必须在±50 ppm范围内?
    (在这两种情况下,工作温度条件:-40至85°C)

    问题2.使用晶体时,XI引脚的输入规格是否有振幅电平(振幅电压)规格?
    具体地说,关于Vp-p,Vinl阈值,Vinh阈值,如果有电压值的调节,请告诉我这些值。

    感谢你的帮助。

    此致,Orobianco