Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261-Q1, TUSB9261
主题中讨论的其他部件: TUSB9261
您好,
请回答以下有关TUSB9261-Q1规格的问题。
关于TUSB9261-Q1数据表(SLLSEE 2A) P.12通电和重置顺序的说明
(Q1)本章开始时说明,VDD,VDD33,VDDA33功率定序没有规范。
但是,在下半部分中,编写的是在VDD33之前或同时提交VDD。
哪一项是正确的? 我的客户感到困惑。
> TUSB9261-Q1对于内核功率没有特定的功率定序要求
>(VDD),I/O电源(VDD 33)或模拟电源(VDDA 33),以确保可靠性。
>如果使用被动复位电路提供GRSTz
>建议在I/O电源(VDD 33)之前或同时增加核心电源(VDD)。
(Q2)关于GRSTz的重置时间有两种描述,
“最小1毫秒” 或 “大于2毫秒但小于100毫秒”是什么正确?
>至少需要1毫秒的重置时间。
> GRSTz输入的建议持续时间大于2毫秒但小于100毫秒。
(Q3) 在每个电源的"断电"顺序方面是否有任何规范需要遵守?
2.关于VSSOSC
(Q1)使用晶体时,数据表中写入VSSOSC需要从GND浮动。
我应该如何处理晶体底部的内层?
通常,我认为那里有一个GND平面。
(Q2)使用晶体并将VSSOSC连接至GND时,您要告诉我这一问题吗?
3.启动后的SATA通信
(Q1)我的客户认为IC在完成启动并建立通信后在SATA端协商。
它是否会在启动后自动运行?
4.TUSB9261-Q1内部寄存器映射
(Q1)我是否可以拥有此设备的内部寄存器地图?
最好的餐厅,奥罗比安科