This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万E:在SGMII模式下的RX_CLK行为

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633120/dp83867e-is-rx_clk-behaviour-in-sgmii-mode

部件号:DP8.3867万E

问题,

当设备处于SGMII功能模式时,RGMII的RX_CLK是否仍然有效?

如果不是,SGMII_CO是否与从机操作模式下接收的时钟同步?

问题的背景,我正在寻找合适的时钟来实施SyncE。 我可以使用CLK_OUT并将其设置为在1000Base-T操作模式下输出一个接收到的时钟,但我想保留该输出以用于诊断。

罗尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roel,

    感谢您使用TI论坛。 我们的产品专家将在周五之前回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roel,

    RX_CLK在SGMII期间打开,但我建议使用CLK-OUT。 您的应用程序是否需要专用的诊断时钟输出?

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Aniruddha,

    您建议使用CLK_OUT而不是RX_CLK的原因是什么? 是否由于抖动? 我想使用其中任何一个作为SyncE PLL的输入时钟。 RX_CLK的抖动可能仍然很低,足以生成干净的参考时钟。

    我想使用CLK_OUT来测量不同时钟的相位,希望我能用它来提高SFD的精度。 特别是主中继器在SFD_RX中具有+/-4ns的时间变化,我很可能可以确定接收时钟和参考时钟之间的相位差异,作为降低+/-4ns的原因。 在主端,CLK_OUT可用于此目的,因为我在此处不需要SyncE PLL,而是在从属设备上,因为我需要使用它来馈送PLL。 我仍然想测量一些时钟相位,以便更好地了解PHY的行为。 很多事情我都不清楚,例如RX_CLK与所有4个接收时钟之间的关系。 RX_CLK是否只是引入最大相位延迟的一个?

    SGMII_Co.的情况如何 我假设时钟是直接从参考时钟(XI)导出的吗?

    罗尔