问题,
当设备处于SGMII功能模式时,RGMII的RX_CLK是否仍然有效?
如果不是,SGMII_CO是否与从机操作模式下接收的时钟同步?
问题的背景,我正在寻找合适的时钟来实施SyncE。 我可以使用CLK_OUT并将其设置为在1000Base-T操作模式下输出一个接收到的时钟,但我想保留该输出以用于诊断。
罗尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
问题,
当设备处于SGMII功能模式时,RGMII的RX_CLK是否仍然有效?
如果不是,SGMII_CO是否与从机操作模式下接收的时钟同步?
问题的背景,我正在寻找合适的时钟来实施SyncE。 我可以使用CLK_OUT并将其设置为在1000Base-T操作模式下输出一个接收到的时钟,但我想保留该输出以用于诊断。
罗尔
感谢Aniruddha,
您建议使用CLK_OUT而不是RX_CLK的原因是什么? 是否由于抖动? 我想使用其中任何一个作为SyncE PLL的输入时钟。 RX_CLK的抖动可能仍然很低,足以生成干净的参考时钟。
我想使用CLK_OUT来测量不同时钟的相位,希望我能用它来提高SFD的精度。 特别是主中继器在SFD_RX中具有+/-4ns的时间变化,我很可能可以确定接收时钟和参考时钟之间的相位差异,作为降低+/-4ns的原因。 在主端,CLK_OUT可用于此目的,因为我在此处不需要SyncE PLL,而是在从属设备上,因为我需要使用它来馈送PLL。 我仍然想测量一些时钟相位,以便更好地了解PHY的行为。 很多事情我都不清楚,例如RX_CLK与所有4个接收时钟之间的关系。 RX_CLK是否只是引入最大相位延迟的一个?
SGMII_Co.的情况如何 我假设时钟是直接从参考时钟(XI)导出的吗?
罗尔