This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401:来自PC HDMI源的8位LCD出现颜色问题

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90C383, TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641303/tfp401-color-issues-with-8-bit-lcd-from-pc-hdmi-source

部件号:TFP401
主题中讨论的其他部件: DS90C383

我们已使用DS90C383 LVDS发射器,基于带LVDS输出的TFP401 IC构建了客户HDMI板。  我们将连接到标准Windows 10笔记本电脑以获取HDMI源。 在6位(3流)液晶屏上,颜色显示正确。  我们有一位客户尝试在附加的8位(4流) LCD上使用我们的主板,直接从面板读取EDID,颜色关闭。  我们已经查看了从401到383的颜色映射,它们遵循正确的MSB模式。  我们被误认为第4条溪流导致照片颜色问题的原因。

注:如果断开第四个链路(基本上是6位数据),颜色是正常的,但面板是正常亮度的25 %。  

8位图像,然后6位(深色图像)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1_2D00_18.05万_2D00_1-AM_2D00_1280800N3TZQW_2D00_00H.PDF</s>128.08万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Gregory:

    我正在查看您的问题。 明天我会提供反馈。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../slla325a.pdfHi感谢Joel,

    请注意,经过大量挖掘,我们认为问题可能是来自运行Windows 10的标准PC的传入HDMI数据,串行器未在第4个通道上正确对齐,导致显示颜色错误对齐MSB数据。  我们在下面看到了此说明,并且能够在16位色深下测试面板,而不会出现相同接线的问题。  此IC似乎是DVI,限制为24位。  那么,如果我们有32位HDMI源,会发生什么情况?

    从设计指南

    4.传入的TMDS数据必须符合DVI标准,且不包含HDMI孤岛数据(例如音频)

    或深色(超过24色位)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Joel,

    我可能说16位彩色托盘显示正确还为时过早。  主板设计师说了这一点,但在我的新Ubuntu版本中,我的托盘减少 了(65K色),它们更接近,但不匹配,请参见下图。  操作系统后来也设置为面板所需的24位,但颜色甚至不接近。 与最初显示的问题相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Gregory:

    您能否提供示意图?

    您的是否可以使用视频生成器或找到一种方法来分别设置源中的红色,绿色和蓝色,然后监控TFP401并行输出? 我需要确认您的实施是否存在信号完整性问题。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我将在星期一从我们的设计师那里抽出这些。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gregory,您有什么反馈吗?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    我想我们已经解决了我们的问题。  我们遵循了TI关于正确映射24位的文档,我们发现新面板遵循的是VESA映射而不是LDI。  请参阅我随附的详细信息并查看您是否同意。  旧映射将MSB转移到LSB插槽中。  我们正在旋转一个新的主板进行最终测试,并将确认这是否解决了问题。  

    最后一个问题:您是否对MUX有建议可用于在模式之间切换?

    e2e.ti.com/.../TFP401-24bit-issue.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Gregory:

    抱歉,我们不熟悉TI的MUX产品系列。 您可以使用任何CMOS/TTL 2:1数据选择器。

    此致,
    Joel