主题中讨论的其他部件: DS90C383
我们已使用DS90C383 LVDS发射器,基于带LVDS输出的TFP401 IC构建了客户HDMI板。 我们将连接到标准Windows 10笔记本电脑以获取HDMI源。 在6位(3流)液晶屏上,颜色显示正确。 我们有一位客户尝试在附加的8位(4流) LCD上使用我们的主板,直接从面板读取EDID,颜色关闭。 我们已经查看了从401到383的颜色映射,它们遵循正确的MSB模式。 我们被误认为第4条溪流导致照片颜色问题的原因。
注:如果断开第四个链路(基本上是6位数据),颜色是正常的,但面板是正常亮度的25 %。
8位图像,然后6位(深色图像)