This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:寄存器0x20位[7]始终读取关机问题

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658226/tmds181-register-0x20-bit-7-read-always-power-down-question

部件号:TMDS181

你好。

我们有一个在 源端使用TMDS181的项目。 我们 读取 0x20位[7]始终 为1 (断电), 并检查OE针脚状态是否为高。

以下是示意图, 请注册以供参考。 请 帮助评论需要 更改的注册表。 谢谢~

[星期一1月22日18:37:01.010 2018 ](32) ADDR:0数据:54

[星期一1月22日18:37:01.032 2018 ](32) ADDR:1数据:4d

[星期一1月22日18:37:01.056 2018 ](32) ADDR:2数据:44

[星期一1月22日18:37:01.081 2018 ](32) ADDR:3数据:53

[星期一1月22日18:37:01.104 2018 ](32) ADDR:4数据:31

[星期一1月22日18:37:01.128 2018 ](32) ADDR:5数据:38

[星期一1月22日18:37:01.155 2018 ](32) ADDR:6数据:31

[星期一1月22日18:37:01.177 2018 ](32) ADDR:7数据:20

[星期一1月22日18:37:01.201 2018 ](32) ADDR:8数据:1

[星期一1月22日18:37:01.222 2018 ](32) ADDR:9数据:2

[Mon Jan 22 18:37:01.245 2018 ](32) ADDR:A data:31.

[星期一1月22日18:37:01.269 2018 ](32) ADDR:B数据:0

[Mon Jan 22 18:37:01.291 2018 ](32) ADDR:C data:0

[Mon Jan 22 18:37:01.315 2018](32) ADDR:D data:3e.

[星期一1月22日18:37:01.338 2018 ](32) ADDR:E DATA:0

[Mon Jan 22 18:37:01.361 2018 ](32) ADDR:F data:F

[星期一1月22日18:37:01.387 2018 ](32) ADDR:10数据:0

[星期一1月22日18:37:01.408 2018 ](32) ADDR:11数据:0

[星期一1月22日18:37:01.432 2018 ](32) ADDR:12数据:0

[星期一1月22日18:37:01.456 2018 ](32) ADDR:13数据:0

[星期一1月22日18:37:01.480 2018 ](32) ADDR:14数据:0

[星期一1月22日18:37:01.504 2018 ](32) ADDR:15数据:80

[星期一1月22日18:37:01.529 2018 ](32) ADDR:16数据:0

[星期一1月22日18:37:01.555 2018 ](32) ADDR:17数据:0

[星期一1月22日18:37:01.577 2018 ](32) ADDR:18数据:0

[星期一1月22日18:37:01.601 2018 ](32) ADDR:19数据:0

[星期一1月22日18:37:01.625 2018 ](32) ADDR:1A数据:0

[星期一1月22日18:37:01.649 2018 ](32) ADDR:1B数据:0

[星期一1月22日18:37:01.672 2018 ](32) ADDR:1C数据:0

[Mon Jan 22 18:37:01.697 2018 ](32) ADDR:1D data:0

[星期一1月22日18:37:01.720 2018 ](32) ADDR:1E数据:10

[Mon Jan 22 18:37:01.746 2018 ](32) ADDR:1F data:4.

[Mon Jan 22 18:37:01.769 2018 ](32) ADDR:20数据:E8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好AJ

    您能否确认您使用的是哪种模式? 是I2C还是GPIO模式?

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 弗朗西斯科。

    抱歉。  这些设置 在I2C模式下。

    我们忘记更新原理图。 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好AJ

    这意味着您有另一个原理图版本? 您可以上传吗?

    此致

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 弗朗西斯科。

    我有了新的原理图供您参考。 请 提供您的建议并感谢您的帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好AJ

    我会将我对您的原理图的意见发送给您:

    -我们建议在OE引脚上使用.2uF电容器启动,但1uF可以。
    -建议在Vsadj引脚处使用7.06k作为第一个选项值。
    如果不需要,建议在SPDIF_In使用500 k,如果不使用,则必须让ARC_OUT浮动。
    -您是否会将DDC用作源应用程序? 如果是这样,您必须在SCL/SDA_SNK/SRC引脚处使用2 k上拉。
    —HPD_SNK必须连接到接收器,HPD_SRC连接到源。 如果将HPD_SRC连接到电源,则必须确保电压电平正确,否则,必须使用电平转换器。
    -当您使用I2C时,引脚21 (EQ_SEL/A0)将用作I2C编程的一部分。
    - Test/A1引脚未连接,在这种情况下,您使用的是I2C模式,然后您必须根据您的配置对此引脚设置一个电平。 有关更多信息,请查看数据表。
    -引脚40为常闭,连接正确,但您的图中显示此引脚具有功能。
    -我们还建议为配置引脚使用65k上拉/下电阻器。

    请执行所有这些更改,并仔细检查数据表中的针脚,如A0,A1功能。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的弗朗西斯科。
    感谢您的建议。 我们将遵循并试用它。 谢谢~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的弗朗西斯科。

    更新以下内容,供您参考。 但仍然有同样的问题。 请提供您的建议。

    顺便说一句。 是否更改为DP159优于TMDS181? 谢谢~

    -我们建议在OE引脚上使用.2uF电容器启动,但1uF可以。

    我们使用1uF。

    -建议在Vsadj引脚处使用7.06k作为第一个选项值。

    我们使用6.98K。

    如果不需要,建议在SPDIF_In使用500 k,如果不使用,则必须让ARC_OUT浮动。

    我们使用了499K。

    -您是否会将DDC用作源应用程序? 如果是这样,您必须在SCL/SDA_SNK/SRC引脚处使用2 k上拉。

    SCL/SDA_SNK/SRC已使用2 k上拉

    —HPD_SNK必须连接到接收器,HPD_SRC连接到源。 如果将HPD_SRC连接到电源,则必须确保电压电平正确,否则,必须使用电平转换器。

    TMDS181的HPD_SRC不用于我们的设计,HDMI 触点的引脚19不用于TMDS181的HPD_SNK和SN74LVC2 (电平转换器),如下图所示

    -当您使用I2C时,引脚21 (EQ_SEL/A0)将用作I2C编程的一部分。

    我们在I2C模式下使用

    - Test/A1引脚未连接,在这种情况下,您使用的是I2C模式,然后您必须根据您的配置对此引脚设置一个电平。 有关更多信息,请查看数据表。

    A1和A0通过电阻器63.4k欧姆下拉至地电位

    -引脚40为常闭,连接正确,但您的图中显示此引脚具有功能。

    输入车道交换功能不使用

    -我们还建议为配置引脚使用65k上拉/下电阻器。

    我们将更换电阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好AJ

    您可以上传图表吗? 我想了解您所做的更改,还想确认电压顺序是否正确吗? 如果可能,请上传范围测量。 TMDS181专为处理HDMI而设计,因此这是您应用的最佳选择。
    您能否确认HPD_SNK的电压水平是否正确?
    您能否确认您是否正在使用I2C讲座的正确地址? 对于您的配置,w=BC和r=BD。
    在您的图中,引脚40被命名为sled_ctl,而芯片中的此引脚未连接,这就是我的意思。

    此致
    弗朗西斯科