主题: LP3470中讨论的其他部件
如果 始终启用TPD1S514-1,如何确保满足USB 2.0 / 3.0 的浪涌电流要求
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果 始终启用TPD1S514-1,如何确保满足USB 2.0 / 3.0 的浪涌电流要求
当您运行SPICE模拟时,请确保在5 % 的预期变化中改变电阻器,如果您有电阻器,请为您的晶体管使用流程最小值和最大值模型。 我还假设您的电容器中存在60 % 变化,除非您知道一个非常高质量的电容器。
如果您使用这些宽模拟范围,则200nS将是最坏情况下延迟的理想选择。 如果您正在使用标称供应运行简单的标称模拟,那么我会将目标设定为1US,以便您拥有大量的系统余量。
如果您需要更多帮助,请回复。 如果您的问题得到回答,请单击 验证答案
亲爱的查克:
感谢你的所有帮助。 我现在正在使用Spice模拟器来按照您的建议来制作适当的组件。
您是否能够帮助我做类似的事情?
在我的设备中有2个USB端口。 第一个是电源和通信。 对于此端口,我正在使用TI TPD1S514-1和您概述的电路来控制我们所说的使能引脚。
我的第二个USB端口需要相同类型的电路,用于附加电源和无通信。 但是,它的规格要求略有不同。 为了简单起见,我将第一个USB端口称为COMM端口,第二个端口为PWR端口。
对于第二个PWR端口, 一旦PWR端口提供电源,我还需要处理TPD1S514-1的启用问题,以便我可以利用 TPD1S514-1的浪涌电流功能。 但是,只有当通信端口处于活动状态(已插入)时,才会启用此PWR端口。 因此,我想使用一个与您建议的电路类似的电路,但使用来自COMM端口的VBUS_SYS电压作为额外的启用! 捕获用于PWR端口,启用必须完全填充以下3种情况:-
1. PWR port connected,COMM port not connected:Enable pin deactivated (PWR端口已连接,COMM端口未连接:启用引
2.通信端口已连接,稍后(可能是几分钟) PWR端口已连接:已启用引脚已激活
3. PWR port connected and some time later (could be unminutes) the COMM port is connected:Enabled pin activated (PWR端口已连接,稍后(可能是几分钟) COMM端口已连接:Enabled p
我当时在考虑使用第二个nMosfet,以便我可以节省零件-这是否可行?
非常感谢你们!
此致
Shmuel