Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN75DP130 你(们)好
我想在散热器侧使用SN75DP130进行设计。
[DP连接器(源)]-----> [SN75DP130驱动器]------- >[ FPGA]
我有一些问题
1.数据表只有源侧指南。 您是否有一些缩放侧的参考示意图?
2. FPGA在如下所示的AUXSNK线中需要交流电流盖。 我是否可以将交流电压盖放在AUXSNK线路上?
[SN75DP130复用器AUXSNK]--- >[交流电流盖]------- >[ FPGA]
请参阅下图。
当我使用作为汇侧转接驱动器时,AUX_SRCP/N,SCL_DDC和CAD_SRC必须像以下指南一样断开连接?