This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:接收器模式参考

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/655769/sn75dp130-sink-mode-reference

部件号:SN75DP130

你(们)好

我想在散热器侧使用SN75DP130进行设计。

[DP连接器(源)]----->   [SN75DP130驱动器]-------   >[ FPGA]

我有一些问题

1.数据表只有源侧指南。 您是否有一些缩放侧的参考示意图?

2. FPGA在如下所示的AUXSNK线中需要交流电流盖。 我是否可以将交流电压盖放在AUXSNK线路上?

 [SN75DP130复用器AUXSNK]--- >[交流电流盖]-------  >[ FPGA]

请参阅下图。

当我使用作为汇侧转接驱动器时,AUX_SRCP/N,SCL_DDC和CAD_SRC必须像以下指南一样断开连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,SS

    请查看本文档 。www.ti.com/.../slla349.pdf

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好Francisco。

    感谢您的回复。

    我知道slla349.pdf。 但我需要参考原理图。

    请告诉我上面的其他问题(2,3问题)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,SS

    遗憾的是,我们没有任何参考原理图,但如果您按照指南操作,您可以为此应用程序构建正确的原理图。
    如指南所述,仅在监控接收器的D3电源状态转换时才需要AUX接口。 有关更多信息,请查看指南。

    此致
    弗朗西斯科