This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553-Q1:确认可在此器件的输出引脚上施加的最大电压

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553-Q1, TPS2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/666656/tps2553-q1-confirmation-on-the-maximum-voltage-which-can-be-applied-at-the-output-pin-of-this-device

部件号:TPS2553-Q1
主题: TPS2553中讨论的其他部件

您好,

我对可安全应用于此设备的最大输出电压有疑问:

在数据表中,其如下所述:

根据此标准,可安全施加到设备上的最大电压是7V? 正确吗?

在我们的汽车应用中,此设备的输出通过连接器从我们的电路板输出。   此输出很可能对蓄电池短路(本例中约为32V) 或对地短路。设备能否在这些情况下保护自己而不造成损坏?

此外,此设备内置反向电压保护功能,如下所示:

根据我的理解:

在瞬间,输出电压超过输入电压约190 mV,持续7毫秒,设备升高故障标志。

我的问题是:

如果电压高于5.19V,此设备是否会自动关闭?  此反向电压保护在输出引脚施加12V,24V,36V时是否工作?

请解决我的疑问。

谢谢

库米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kunmit,

    我看不到您附加的图片。 但根据你的描述,请看我的答复如下:
    1.[Q]设备能否在不造成损坏的情况下自我保护?
    [a]此部件可以防止对地短路而不会造成损坏,请参阅数据表中的图20。 但不能在电池盒短路的情况下使用。 此部件的最大输出引脚电压为7V,我们不建议在输出引脚上施加超过7V的电压。 在您的情况下,电池电压为32V,TPS2553-Q1将会损坏。
    2.[Q]如果电压高于5.19V,此设备是否会自动关闭? 此反向电压保护在输出引脚施加12V,24V,36V时是否工作?
    [a]仅当输入电压=5V时,当输出引脚上的电压高于5.19V时,器件才会自行关闭,因为反向电压比较器跳闸点是输出电压-输入电压,而不是输出电压。 请参阅6.5 电气特性。 此部件不能在12V,24V,36V电压下使用,这些电压超出推荐的工作条件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,您好!

    感谢您的回复。

    关于你对我的第二个问题的答复,我有以下疑问:

    如您所述,如果设备的输入电压为5V, 则设备将自行关闭,以防输出引脚的电压> 5.19V,因为反向电压比较器跳闸点。 我的下一个问题是,如果 输入电压为5V,并且在输出电压下施加32V电压,设备是否仍然关闭?(因为输出电压大于5.19V),或者设备是否损坏?

    感谢您的支持。

    此致

    库米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kunmit,

    此部件是低电压部件,VOUT上的最大电压为7V。 如果您在输出端施加32V电压,则无论输入电压有多大,该零件都将损坏,即使该零件已禁用或关闭电源或处于反向电压保护下。 MOS内部无法承受这么大的电压。

    此致,
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,您好!

    感谢您的回复。

    由于MOSFET的输出引脚显然无法承受大于7V的电压,我想在我们的应用中,我们需要保护引脚。

    在我们的应用中,此输出引脚可能会对蓄电池短路(对32V短路)。 在这种情况下,我认为我们可以使用此IC输出引脚,前提是我们必须防止它对蓄电池短路。

    为此,我们可以在 输出引脚上使用齐纳二极管(可能为5.1V),然后再提供给外部世界,这可以在对蓄电池短路的情况下限制电压。 请参阅下面所附的图像,了解粗略的连接。 是否正常? 在这种情况下,TPS2553是否会维持输出引脚处的电压?

    谢谢

    库米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kunmit,

    我明白了你的意思。 我不确定齐纳二极管的响应时间是否足够快,以将VOUT从32V钳制到5V。 因此,我建议您在将VOUT短接至电池时监控VOUT电压。 如果电压峰值小于7V,可以使用齐纳二极管。 否则不会。

    此外,仅供参考,一些客户使用电视来提供短电池保护,而不是使用齐纳二极管,因为Cuz电视的响应时间更快。

    此致,
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Bob的回复。