主题: TPS2553中讨论的其他部件
您好,
我对可安全应用于此设备的最大输出电压有疑问:
在数据表中,其如下所述:
根据此标准,可安全施加到设备上的最大电压是7V? 正确吗?
在我们的汽车应用中,此设备的输出通过连接器从我们的电路板输出。 此输出很可能对蓄电池短路(本例中约为32V) 或对地短路。设备能否在这些情况下保护自己而不造成损坏?
此外,此设备内置反向电压保护功能,如下所示:
根据我的理解:
在瞬间,输出电压超过输入电压约190 mV,持续7毫秒,设备升高故障标志。
我的问题是:
如果电压高于5.19V,此设备是否会自动关闭? 此反向电压保护在输出引脚施加12V,24V,36V时是否工作?
请解决我的疑问。
谢谢
库米特