This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E05U06-Q1:与Central CFTVS5V0BULC双向电视的比较

Guru**** 1561515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD1E05U06-Q1, TPD1E05U06, TPD2S300, TPD6S300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664772/tpd1e05u06-q1-comparison-to-central-cftvs5v0bulc-bi-directional-tvs

部件号:TPD1E05U06-Q1
主题中讨论的其他部件: TPD1E05U06STRISTPD2S300TPD6S300

 TPD1E05U06-Q1与 Central CFTVS5V0BULC双向电视相比是否有任何优势

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shmuel-

    在ESD冲击期间,TPD1E05U06的夹持将显著降低,从而提供更强大的ESD保护。 我们的数据表规范是,在1A的ESD电流下,我们将钳制到10V,在5A时,我们将钳制到14V。 然而,CFTVS5V0BULC指出,在1.6A时,它将钳制到15V,在20V时,在3.3A时。 如您所见,它在ESD冲击期间的电压调节工作要差得多。 CFTVS器件的漏电率也是原来的10倍。 我建议您使用TPD1E05U06获得强大的保护级。

    谢谢!
    Alec
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Alec:

    非常感谢提供的信息!

     中央CFTVS5V0BULC是双向 的, 而TPD1E05U06不是双向的,这一事实又如何呢?

    此致

    Shmuel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shmuel-

    您正确地认为他们的设备是双向的。 您需要的是双向还是单向保护取决于应用,以及它是具有+/-极性还是仅具有正极性。 这适用于什么应用程序?

    谢谢!
    Alec
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Alec:

    我正在使用这些TVS二极管来保护我的USB 3.0 和3.1 超高速差分信号,因此我应该使用双向二极管,而不是单向二极管。

    此致

    Shmuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shmuel-

    很抱歉耽误你的时间! 单向或双向二极管都适用于USB 3.0 和3.1 SS线路,因为它们具有偏置在正电压周围的差分线路,因此不会低于零伏。

    获得接口上ESD设备建议的最简单方法是查看我们最新发布 的ESD接口指南 ,该指南将为每个接口提供最佳选项。

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    谢谢!

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    感谢您的更新和指南。 我对它进行了简要介绍,它很有趣。 有几个问题问:-

    1.由于 TPD1E05U06是单向的,它是否具有双向二极管,在生产过程中必须注意部件放置的极性?

    2.在指南中,它概述了C型解决方案所需的保护。 我已将 TPD6S300 (应该负责USB 2.0 线路和CC线路的ESD保护)和 TPD2S300放置在仅连接了CC线路的第二个C型连接器上(应该负责这些CC线路的ESD保护)。 在您推荐的指南中,它指出 "设备级ESD规范不足以保护系统中的设备。"和"实施系统级ESD保护所需的芯片区域比设备级的要求大得多"。  TPD6S300\ TPD2S300提供系统级保护而不是设备级保护是否正确? TPD6S300\  TPD2S300似乎没有 提供与TPD1E05U06相同的保护,但它们是否为我的应用程序提供了足够的保护?  

    此致

    Shmuel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shmuel-

    我已单独向您发送了一封邮件,与我的电子邮件一起进行离线讨论。 但是,要在此处回答这些问题:

    1)是的,因为它是单向的,所以您必须在制造中考虑极性。 但是,这种单向操作意味着您将在反向中获得更好,更坚固的夹持,因此这通常是值得的。

    2)根据器件级ESD规范,本指南指的是所有IC数据表中的HBM/CDM类型规范。 您需要确保组件符合IEC6.1万-4-2 ESD (系统级保护)的规定。 TPD6S300和TPD2S300是根据此IEC标准指定的,因此它们将像离散ESD解决方案一样提供良好的保护。

    谢谢!
    Alec