This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
在我们的设计中,我们使用的是USB集线器,此集线器接口工作正常(连接到电池的设备)。
如果没有电池,则不会启动主板(USB电缆连接到我们的PC)。
电源VDD=1.1V
电源VDD33=3.3V
在我们的设计中,我正在隔离除USB集线器电源以外的主要电源。
此USB集线器的电流 消耗为VDD=54mV,VDD33=50mV (电池和USB电缆均连接至我们的设备),
未启动USB集线器板(隔离USB集线器电源,保持所有电源均已连接)(状态电池未连接,仅USB电缆连接至我的设备)
谢谢!
Siva。
您好,
我不清楚您所说的"使用电池工作正常..."是什么意思
当我使用USB集线器将电池连接到我们的设备时,主板正常工作。
电池容量:3.7V,5.8Ah
发生问题时,USB_V总线上的电压是多少?
5V
剩下的两件事我要做...
您好Elias:
BQ2.4932万是双单刀单掷(SPST) USB 2.0 高速隔离开关,具有 充电器检测功能,可与微型和小型USB端口配合使用
您好,Elias:
接通电压级别(带电池)
VBUS_OUT = 4.644
USB_VBUS= 0.457
接通电压水平(不带电池)
VBUS_OUT = 4.377
USB_VBUS= 0.431
您好,
电池容量:3.7V,5.8Ah
外部电源:USB一般5V,500mA
电池容量:3.7V,5.8Ah
外部电源:USB (5V,500mA)
电压电平接通(不带电池)
VBUS_OUT = 4.371
USB_VBUS= 0.453
上的电压级别(带电池和USB电缆)
VBUS_OUT = 4.371
USB_VBUS= 0.450
电池容量:3.7V,5.8Ah外部电源:USB (5V,500mA)
电压电平接通(不带电池)
VBUS_OUT = 4.371
USB_VBUS= 0.453
上的电压级别(带电池和USB电缆)
VBUS_OUT = 4.371
USB_VBUS= 0.450
您好,
电池容量:3.7V,5.8Ah外部电源:USB (5V,500mA)
电压电平接通(不带电池)
VBUS_OUT = 4.371
USB_VBUS= 0.453
上的电压级别(带电池和USB电缆)
VBUS_OUT = 4.371
USB_VBUS= 0.450
您好,Elias:
我已经检查了USB集线器,仅消耗约100mA