This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:主板不能使用USB电缆启动

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/566044/tusb4020bi-board-not-bring-up-with-usb-cable

部件号:TUSB4020BI

大家好,

在我们的设计中,我们使用的是USB集线器,此集线器接口工作正常(连接到电池的设备)。

如果没有电池,则不会启动主板(USB电缆连接到我们的PC)。

电源VDD=1.1V

电源VDD33=3.3V

在我们的设计中,我正在隔离除USB集线器电源以外的主要电源。

此USB集线器的电流 消耗为VDD=54mV,VDD33=50mV (电池和USB电缆均连接至我们的设备),

未启动USB集线器板(隔离USB集线器电源,保持所有电源均已连接)(状态电池未连接,仅USB电缆连接至我的设备)

谢谢!

Siva。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    请提供您的示意图以供审核,并提供您实施的方框图。
    如果您不想将其公开,您可以将其附加到此论坛上的私人邮件中。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Elias:

    首先,感谢您的支持,您需要完整的项目示意图或USB HUB示意图。如果您愿意,我将分享USB HUB示意图 我将分享完整的示意图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我不清楚您所说的"使用电池工作正常..."是什么意思
    发生问题时USB_VBUS上的电压是多少?
    您不需要USB_D_DN2线路上的串行电阻器或边缘控制电容器。
    您必须禁用fullpwrmgmt#,因为您没有对所有下行端口使用电源管理。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我不清楚您所说的"使用电池工作正常..."是什么意思

    当我使用USB集线器将电池连接到我们的设备时,主板正常工作。

    电池容量:3.7V,5.8Ah

    发生问题时,USB_V总线上的电压是多少?

    5V

    剩下的两件事我要做...

    e2e.ti.com/.../Schematics.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    原理图看起来正确,BQ2.4392万RSER的用途是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Elias:

    BQ2.4932万是双单刀单掷(SPST) USB 2.0 高速隔离开关,具有 充电器检测功能,可与微型和小型USB端口配合使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我怀疑VBUS_OUT信号有问题,TUSB4041的USB_VBUS终端上的电压水平是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Elias:

    接通电压级别(带电池)

    VBUS_OUT = 4.644

    USB_VBUS= 0.457

    接通电压水平(不带电池)

    VBUS_OUT = 4.377

    USB_VBUS= 0.431

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    这很奇怪,电池和外部电源有什么区别? 您是否测试过外部电源设备? 电流驱动能力是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    电池容量:3.7V,5.8Ah

    外部电源:USB一般5V,500mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    电池电压:3.7V,5.8Ah
    外部电源:USB一般为5V,500mA

    接通电压级别(带电池和USB电缆)

    VBUS_OUT = 4.263

    USB_VBUS= 0.429

    接通电压水平(不带电池)

    VBUS_OUT = 4.371

    USB_VBUS= 0.453
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池容量:3.7V,5.8Ah

    外部电源:USB (5V,500mA)  

    电压电平接通(不带电池)

    VBUS_OUT = 4.371

    USB_VBUS= 0.453

    上的电压级别(带电池和USB电缆)

    VBUS_OUT = 4.371

    USB_VBUS= 0.450

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池容量:3.7V,5.8Ah外部电源:USB (5V,500mA)

    电压电平接通(不带电池)

    VBUS_OUT = 4.371

    USB_VBUS= 0.453

    上的电压级别(带电池和USB电缆)

    VBUS_OUT = 4.371

    USB_VBUS= 0.450

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    电池容量:3.7V,5.8Ah外部电源:USB (5V,500mA)

    电压电平接通(不带电池)

    VBUS_OUT = 4.371

    USB_VBUS= 0.453

    上的电压级别(带电池和USB电缆)

    VBUS_OUT = 4.371

    USB_VBUS= 0.450

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    外部电源是否仅为500mA? 这似乎太低,只有集线器可以达到500mA。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Elias:

    我已经检查了USB集线器,仅消耗约100mA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您是否可以向我们发送电路板进行调试?
    此致