Other Parts Discussed in Thread: TUSB546-DCI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN75DP130SN75DP130
主题中讨论的其他部件:TUSB546-DCI, SN65DP141
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TUSB546-DCI
温先生,您好!
您能否详细说明此应用程序,客户有一个带DP130的1.2 3电路板,并连接2.0 了一个HD这么 多的无源或有源转换器?
此设备是否用作HDMI转接驱动器?
2.0 的数据传输速率高达6Gbps,而DP130 (符合1.2)的数据传输速率高达5.4Gbps
我们没有DP140,我们有支持1.4 (8Gbps)的TUSB546-DCI
请提供有关应用程序的更多详细信息,以继续调试,
此致
您好,Garcia,
感谢您的回复。
2.0 的数据传输速率高达6Gbps,而DP130 (符合1.2)的数据传输速率高达5.4Gbps
->平均DP130不支持4k2k@60Hz,对吗?
我们需要更改为 TUSB546-DCI 或SN65DP141?
温