This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:SN75DP130 CAN't输出4k2k@60Hz显示器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB546-DCI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/570545/sn75dp130-sn75dp130-can-t-output-4k2k-60hz-monitor

部件号:SN75DP130



SN75DP130


主题中讨论的其他部件:TUSB546-DCISN65DP141

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温先生,您好!

    您能否详细说明此应用程序,客户有一个带DP130的1.2 3电路板,并连接2.0 了一个HD这么 多的无源或有源转换器?

    此设备是否用作HDMI转接驱动器?

    2.0 的数据传输速率高达6Gbps,而DP130 (符合1.2)的数据传输速率高达5.4Gbps

    我们没有DP140,我们有支持1.4 (8Gbps)的TUSB546-DCI

    请提供有关应用程序的更多详细信息,以继续调试,

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Garcia,

    感谢您的回复。

    2.0 的数据传输速率高达6Gbps,而DP130 (符合1.2)的数据传输速率高达5.4Gbps

    ->平均DP130不支持4k2k@60Hz,对吗?

    我们需要更改为 TUSB546-DCI 或SN65DP141?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    温先生,您好!

    没错,DP130是一个驱动器,而不是转换器,事实上,我们没有协议转换器。
    我们拥有的是电平转换器(无源转换器)这些设备接收DP++(HDMI视频交流耦合信号)并将其电平转换为TMDS电平(HDMI)。
    如果客户想要实施从DP++到HDMI的无源转换器,他们可以查看DP139,DP149或DP159。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Garcia,

    很抱歉再次打扰你。

    如果客户连接到HDMI有源电缆,DP130不支持4k2k@ 60Hz,我们需要更改为DP141或TUSB546?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    温先生,您好!

    正如我之前所说的,DP130 (1.2 兼容)支持高达5.4Gbps,足以支持4K@60Hz
    如果电缆是支持4K的有源转换器,则问题可能是由于DP130和有源转换器之间的配置错误造成的。
    带有无源转换器的有源电缆(可能是名称中的问题)无法显示4K@60Hz

    客户是否可以将电缆直接连接到扫描床?
    您能否提供电缆模型以供查看?
    您能否详细介绍整个系统,包括DP至HDMI转换器和HDMI电缆?
    建议使用TUSB546-DCI,此设备适用于1.4 ,支持高达8.1Gbps的数据速率,可能需要此设备来支持2.0

    此致