请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
大家好,
在DS64EV100 数据表中 ,我们没有设备根据设置应用的补偿等信息。
特别是,了解增益(设置)与频率的图表会很有趣。
- 您是否将此信息作为典型值提供?
谢谢!
日落
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
在DS64EV100 数据表中 ,我们没有设备根据设置应用的补偿等信息。
特别是,了解增益(设置)与频率的图表会很有趣。
谢谢!
日落
您好Lee:
您能否确认图片中显示的图解是否不仅仅基于带三角形的所示点。
我假设在更多的点已经完成了最佳的拟合功能,三角形只是指出了不同的轨迹。
我们是否有超过6GHz的任何其他数据?
谢谢!
日落
您好,
频率分析的粒度较细,但实际数据点不可用。
这些设备的带宽有限,增益将迅速下降,超过显示的峰值。
此致,
李