This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS64EV100 -补偿与设置

Guru**** 2538310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/569655/ds64ev100---compensation-vs-settings

大家好,

在DS64EV100 数据表中 ,我们没有设备根据设置应用的补偿等信息。

特别是,了解增益(设置)与频率的图表会很有趣。

  • 您是否将此信息作为典型值提供?

谢谢!

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    以下是从000'b到111'b的典型增益设置

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!

    日落
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Lee:


    您能否确认图片中显示的图解是否不仅仅基于带三角形的所示点。

    我假设在更多的点已经完成了最佳的拟合功能,三角形只是指出了不同的轨迹。

    我们是否有超过6GHz的任何其他数据?

    谢谢!

    日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    频率分析的粒度较细,但实际数据点不可用。

    这些设备的带宽有限,增益将迅速下降,超过显示的峰值。

    此致,