This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1221:TX的差分端接。

Guru**** 2577075 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK1221, TLK1221EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/570208/tlk1221-differential-termination-of-tx

部件号:TLK1221

我得到的信号振幅大约是2倍的输出振幅,当端接100欧姆的差分时。

我尝试了各种配置,包括将TX线路连接回TLK1221的RX线缆,端接如数据表图12所示,结果相同。

为了获得预期的信号电平,应使用50欧姆的差分电阻端接,而不是数据表 图和评估板上实施的100欧姆。

有人可以确认TXN和TxP单端阻抗和电压启动幅度吗?

谢谢

Paul Connell Crestron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    您是否尝试过TLK1221EVM的配置(第9B页)?

    www.ti.com/.../sllu100.pdf

    输出阻抗值未在数据表中指定,但应在30 - 50欧姆范围内。 此外,V(CM)接收器输入电压要求,VID =| RXP - RxN |.此参数指RX输入差动峰值电压。 您是否获得了2倍的预期价值?

    此致,
    Luis Omar Moran
    SWAT团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,路易斯-

    感谢您的回复-

    如果你指的是schemaitc的第一页,是的。  通过TX 反馈到RX,我在R1上有1700mVpp,而不是我期望的850。

    此致,

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    很抱歉混淆了。 数据表VID和VOD中指定的值反映 了信号正极-信号负极减影的绝对值。  上面显示的图解反映了VOD峰到峰。 即使在数据表的图7中,您也可以看到从~-1V到~+1V (~2Vpp)的范围。 因此,您看到的值在指定的范围内。

    此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯-

    有一个我不理解的词会妨碍我理解您的答案:"休息"一词出现在:

    '信号正极其余部分的绝对值—信号负极'。 我不知道这意味着什么。

    我的数据表中没有您在此处显示的图表,因此VOD (p),VOD (d),VOD (pp_d)对我没有定义。

    我 需要 知道的是,如果我使用100欧姆差分端接来端接TX,我应该期望的电压。  我预计850mVpp (典型值),我得到的是前者的两倍。

    接收此信号的FPGA预计为850mV (典型值),最多只能处理1100mVpp,我将损坏1700mV的部件。  FPGA具有100欧姆ODT。

    谢谢

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul,

    我向设备的设计团队确认了这一点,我们的答案是正确的,VOD =|TXP-TXN|,其中||代表绝对值。 这意味着SPEC是差分输出TXP-TXN的振幅。 如果图解为TXP-TXN,则应在+850mV和-850mV之间摆动,并给出1700mV的峰间值。

    您能否提供FPGA模型以再次检查与TLK设备的兼容性?

    此致,
    路易斯