我得到的信号振幅大约是2倍的输出振幅,当端接100欧姆的差分时。
我尝试了各种配置,包括将TX线路连接回TLK1221的RX线缆,端接如数据表图12所示,结果相同。
为了获得预期的信号电平,应使用50欧姆的差分电阻端接,而不是数据表 图和评估板上实施的100欧姆。
有人可以确认TXN和TxP单端阻抗和电压启动幅度吗?
谢谢
Paul Connell Crestron
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我得到的信号振幅大约是2倍的输出振幅,当端接100欧姆的差分时。
我尝试了各种配置,包括将TX线路连接回TLK1221的RX线缆,端接如数据表图12所示,结果相同。
为了获得预期的信号电平,应使用50欧姆的差分电阻端接,而不是数据表 图和评估板上实施的100欧姆。
有人可以确认TXN和TxP单端阻抗和电压启动幅度吗?
谢谢
Paul Connell Crestron
您好,Paul:
您是否尝试过TLK1221EVM的配置(第9B页)?
www.ti.com/.../sllu100.pdf
输出阻抗值未在数据表中指定,但应在30 - 50欧姆范围内。 此外,V(CM)接收器输入电压要求,VID =| RXP - RxN |.此参数指RX输入差动峰值电压。 您是否获得了2倍的预期价值?
此致,
Luis Omar Moran
SWAT团队
路易斯-
有一个我不理解的词会妨碍我理解您的答案:"休息"一词出现在:
'信号正极其余部分的绝对值—信号负极'。 我不知道这意味着什么。
我的数据表中没有您在此处显示的图表,因此VOD (p),VOD (d),VOD (pp_d)对我没有定义。
我 需要 知道的是,如果我使用100欧姆差分端接来端接TX,我应该期望的电压。 我预计850mVpp (典型值),我得到的是前者的两倍。
接收此信号的FPGA预计为850mV (典型值),最多只能处理1100mVpp,我将损坏1700mV的部件。 FPGA具有100欧姆ODT。
谢谢
保罗