请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.5983万
大家好,
我的客户在其坞站产品中使用带有FW 4.33 的TPS6.5983万A。 它们可以使用3.61 FW153与9V3A/15V3A的目标通信,但不能(很难...可能在1/100中工作)使用其板上的FW 4.33 (GUI 2.18)与这些目标通信。 您能否帮助确认这一点? 谢谢。
此致,
Gary
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
部件号:TPS6.5983万
大家好,
我的客户在其坞站产品中使用带有FW 4.33 的TPS6.5983万A。 它们可以使用3.61 FW153与9V3A/15V3A的目标通信,但不能(很难...可能在1/100中工作)使用其板上的FW 4.33 (GUI 2.18)与这些目标通信。 您能否帮助确认这一点? 谢谢。
此致,
Gary
e2e.ti.com/.../Ti_5F00_V2p18_5F00_4p33_5F005F00_PortB_5F00_LOW_5F00_Region.pjtHiEric,
我的坞站无法在FW 4.33 上接收9V/15V。 首先提供.pjt。 谢谢。
Gary