This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5983万:TPS6.5983万A CAN'task 9V/15V on TPS6.5983万 APEX Creek CH端口B Charing 100W,版本2.18 (使用FW 4.33)

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/591266/tps65983-tps65983a-can-t-ask-9v-15v-on-tps65983-apex-creek-ch-port-b-charing-100w-version-2-18-by-using-fw-4-33

部件号:TPS6.5983万

大家好,

 我的客户在其坞站产品中使用带有FW 4.33 的TPS6.5983万A。 它们可以使用3.61 FW153与9V3A/15V3A的目标通信,但不能(很难...可能在1/100中工作)使用其板上的FW 4.33 (GUI 2.18)与这些目标通信。  您能否帮助确认这一点? 谢谢。  

此致,

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如有必要,我可以提供日志记录和.pjt ...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gary:

    不确定我是否完全理解您的问题。 您不能在4.33 的FW上接收9V/15V吗?
    能否提供日志记录和.pjt文件?

    谢谢你
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Ti_5F00_V2p18_5F00_4p33_5F005F00_PortB_5F00_LOW_5F00_Region.pjtHiEric,

    我的坞站无法在FW 4.33 上接收9V/15V。 首先提供.pjt。 谢谢。

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉。 我将v 4.33 箱放在983A EVM上,然后重新测试该功能。 它在9V/15V PDO下工作正常。 我将在客户主板中查看使用3.61 4.33 和时为什么会有不同的行为...

    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gary:

    感谢您确认它适用于我们的EVM。 请随时向我通报客户主板上的最新结果。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    客户反应GPIO 4/5 未使用FW 4.33 连接将正确的控制信号发送至DCDC,因此未向983A发送9V/15V电源... 请帮助您检查并帮助解决问题。 非常感谢。

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,
    对不起,用于PPHV电源控制的GPIO是5和6....
    客户使用98A的Intel_APX_Creek_Ch平台。 我列出了两个平台供您参考。
    在GUI v 2.10 中(FW v 3.61 ,TPS6.5983万_INTEL_APEX_Creek_ch_v2_10.TPL),GPIO5 (PDO2),GPIO6 (PDO3)。
    在GUI v 2.18 (FW v 4.33 ,TPS6.5983万_Intel_APX_Creek_CH_B_v GPIO)中,平台说明中未显示2.18 信息...

    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gary:

    您能否在我们的EVM上重新测试此问题,并查看PDO GPIO是否正在切换?
    我无法在测试台上复制此问题。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,
    我非常抱歉,我的客户在GUI v 2.18 中使用“APEX_Creek" TPL代替“APEX_Creek_ch_x”项目来实现他们的单端口应用。 我们已要求客户将"apex_creek_ch_a"修改为1个设备,看看这作为英特尔芯片是否可行。 仅供参考,感谢您的帮助!

    Gary