Other Parts Discussed in Thread: P82B96
您好,
我们在设计中使用P82B96通过6 m 电缆进行I2C通信。 我们看到1V下冲,我们按照数据表中的建议插入了BAT54A二极管,但我们仍然看到0.5V下冲。 请找到所附的相同图片。 请建议我们如何避免下冲和响铃效应。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好Kiran:
您有6 m 电缆,这意味着您有很多电感。 所以你会看到这种暗暗暗的情况并不意外。 这种欠压是否导致了问题? 在I2C中,您可以监控高时钟脉冲中心的位。
下冲的根本原因是电感的大小以及FET从Vcc将线路拉至地面的速度。 您无法直接控制FET的门,但您可以使用一些串联电阻来抑制它,但随后可能会出现音量问题。 您可以尝试使用更厚的线规来降低电感。 您也可以尝试为高频下冲调整的缓冲器电路。
此欠压是否导致通信问题?
Francis Houde
您好Kiran:
假设线路上有肖特基二极管,则不会损坏P82B95部件。 如果没有外部二极管,您主要关心的问题是P82B95的内部二极管可能存在正向偏压,电流可能会进入零件。 P82B95的内部二极管的VF比肖特基二极管高得多。 因此,使用外部肖特基二极管可以确保其在P82B92内部二极管工作之前的导电性,因此不存在损坏P82B95的风险。 由于电感和关闭速度,您可以真正减小钳位电压大小的唯一方法是使用更低的VF (正向击穿电压)。 这是通过转到更大(更高电流)的肖特基二极管来实现的。
我已经向您展示了VF与If (正向电流)的图解。 这显示了因尺寸而产生的差异。
请告诉我,最大反向电压是否有目标,以及您希望通过该钳位实现什么目标。
Francis Houde
您好Kiran:
您必须查看数据表和图解。 您不能将数据表中列出的VF用作搜索参数。 VF是最大If电流的参考值。 您不会在应用程序中使用max If。
下面是一个数据表示例:
BAT1000
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds3.0245万.pdf
有很多零件可以使用。 您可能遇到问题的唯一地方是寒冷天气,VF会随着寒冷而上升。
Francis Houde
您好Kiran,
另一个注释。 确保您在零件处进行VF测量,同时确保您没有使用粗糙的接地夹进行测量。 使用小型接地回路或差分探头测量零件真正看到的,而 不是被示波器接地导线拾取的噪声。
以下是另一个E2E论坛的一篇文章,说明如何进行准确的噪音测量。
Francis Houde
您好Kiran,
我找到了几个可以工作的部件(这些VF的等级为0.1 A)
BAT1000
VF = 235 mV
二极管公司
www.farnell.com/.../191.5787万.pdf
FYV0704S
VF = 290 mV
Fairshild Semi
www.farnell.com/.../191.5787万.pdf
DB3X209K0L
松下
VF = 300 mV
www.farnell.com/.../191.209万.pdf
ZHCS2000
二极管公司
VF = 200 mV
www.diodes.com/.../ZHCS2000.pdf
BAT68
Infineion
VF = 275 mV
www.mouser.com/.../bat68series-8.9099万.pdf