This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:P82B96上的下冲

Guru**** 2467920 points
Other Parts Discussed in Thread: P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/586642/p82b96-undershoot-on-p82b96

部件号:P82B96

您好,

我们在设计中使用P82B96通过6 m 电缆进行I2C通信。 我们看到1V下冲,我们按照数据表中的建议插入了BAT54A二极管,但我们仍然看到0.5V下冲。 请找到所附的相同图片。 请建议我们如何避免下冲和响铃效应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kiran:

    您有6 m 电缆,这意味着您有很多电感。  所以你会看到这种暗暗暗的情况并不意外。  这种欠压是否导致了问题?  在I2C中,您可以监控高时钟脉冲中心的位。  

    下冲的根本原因是电感的大小以及FET从Vcc将线路拉至地面的速度。  您无法直接控制FET的门,但您可以使用一些串联电阻来抑制它,但随后可能会出现音量问题。  您可以尝试使用更厚的线规来降低电感。  您也可以尝试为高频下冲调整的缓冲器电路。  

    此欠压是否导致通信问题?  

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Francis,

    否,下冲不会导致任何通信问题,但不存在P82B96 IC损坏的问题。 正如数据表中所建议的,我们插入了BAT54肖特基二极管,但我们仍然看到500mA。 我们尝试连接47欧姆系列电阻器,但也没有看到欠冲的显著降低。 请您推荐我们可用于抑制下冲或电阻值的二极管,以便串联。

    请查找随附的示意图以供参考。


    谢谢!
    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kiran:
    您看到500mA是什么意思? 这是在零件或轨道上看到的内容吗? 电流在哪里? 您能解释一下吗?
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Houde:

    关于上述问题,电压为500mV。 抱歉,我们如何才能减少。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kiran:

    假设线路上有肖特基二极管,则不会损坏P82B95部件。   如果没有外部二极管,您主要关心的问题是P82B95的内部二极管可能存在正向偏压,电流可能会进入零件。   P82B95的内部二极管的VF比肖特基二极管高得多。 因此,使用外部肖特基二极管可以确保其在P82B92内部二极管工作之前的导电性,因此不存在损坏P82B95的风险。 由于电感和关闭速度,您可以真正减小钳位电压大小的唯一方法是使用更低的VF (正向击穿电压)。 这是通过转到更大(更高电流)的肖特基二极管来实现的。   

     我已经向您展示了VF与If (正向电流)的图解。 这显示了因尺寸而产生的差异。  

    请告诉我,最大反向电压是否有目标,以及您希望通过该钳位实现什么目标。  

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Houde:

    感谢您的持续支持。 我所面对的问题是,我们已经为这类产品制造了多氯联苯和机械外壳。 我能够在现有PCB中容纳BAT54 (SOT23)封装,而不会改变其尺寸(因此机械外壳也不会改变)。 我理解你对内部夹紧二极管导电的解释,但我找不到关于P82B96内部夹紧二极管VF的信息。 请您帮助我获取这些数据,以便我在设计审阅过程中将其记录下来并向审阅面板解释。

    我主要担心的是,即使是BAT54,我也会得到500mV的下冲,这高于IC (-0.3V)规定的绝对最大值。 我担心由于反复的下冲脉冲而导致田间故障。

    谢谢!
    Kiran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kiran:

    您是否尝试 过BAT54C?  它在同一封装中有两个并行二极管。  您可能还需要查看低电压肖特基二极管,它们的VF可能较低。  

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kiran:
    我去了众多分销商中的一家,发现了大量的肖特基二极管,它们与封装兼容,并且具有满足您给定负载所需的VF。 只需执行搜索并按负载,SOT-23和VF进行排序。 请记住,查看VF与If曲线以查看其是否符合您的要求。
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Houde:

    我们在Mouser和Digikey上搜索了SOT-23,我们找不到太多。 请您推荐我们可以使用的二极管部件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kiran:

    您必须查看数据表和图解。  您不能将数据表中列出的VF用作搜索参数。  VF是最大If电流的参考值。  您不会在应用程序中使用max If。   

    下面是一个数据表示例:

    BAT1000

    https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds3.0245万.pdf

    有很多零件可以使用。  您可能遇到问题的唯一地方是寒冷天气,VF会随着寒冷而上升。  

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kiran,

    另一个注释。  确保您在零件处进行VF测量,同时确保您没有使用粗糙的接地夹进行测量。  使用小型接地回路或差分探头测量零件真正看到的,而 不是被示波器接地导线拾取的噪声。

    以下是另一个E2E论坛的一篇文章,说明如何进行准确的噪音测量。

    https://e2e.ti.com/support/power_management/simple_switcher/w/simple_switcher_wiki/2243.understanding-measuring-and-reducing-output-voltage-ripple

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kiran,

    我找到了几个可以工作的部件(这些VF的等级为0.1 A)

    BAT1000
    VF = 235 mV
    二极管公司
    www.farnell.com/.../191.5787万.pdf

    FYV0704S
    VF = 290 mV
    Fairshild Semi
    www.farnell.com/.../191.5787万.pdf

    DB3X209K0L
    松下
    VF = 300 mV
    www.farnell.com/.../191.209万.pdf

    ZHCS2000
    二极管公司
    VF = 200 mV
    www.diodes.com/.../ZHCS2000.pdf

    BAT68
    Infineion
    VF = 275 mV
    www.mouser.com/.../bat68series-8.9099万.pdf