This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:SN65DSI86失去锁定

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/597406/sn65dsi86-sn65dsi86-losing-lock

部件号:SN65DSI86

我的客户在使用SN65DSI86的产品上看到显示故障。  当PLL操作系统出现故障时,DSI86未锁定(基于寄存器0x0A),主链路ID关闭(reg 0x96)。  在船上,VCCIO沿着VCCA的轨迹走了250毫秒。  数据表似乎未指定VCCA在VCCIO之前保持稳定的最长时间。  这种延迟是否是失败的原因?  他们在关于50 % of units上看到了这一点。  对原因还有其他想法吗?  我们将于明天访问客户实验室,了解更多信息。  如果还有其他问题,请告知我们。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,您好!

    我将确认是否有最长时间要求。

    请提供并确认以下内容:
    时钟源。 参考时钟或DSI CLK。 编程频率和实际输入时钟频率。
    在EN声明之前,DSI通道是否处于LP11状态?
    在EN声明之前,REFCLK是否处于活动状态且稳定?
    在EN声明之前,VCC/A和VCCIO/VPLL是否稳定?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 时钟源。 参考时钟或DSI CLK。 编程频率和实际输入时钟频率。  从我们昨天的讨论来看,这似乎是一个27MHz的外部晶体。  我希望编程的频率显示在寄存器设置中。

      • 时钟源是27MHz振荡器。 显示正常时,显示编程频率。 显示屏不工作时,寄存器中显示19.2MHz。

    • 在EN声明之前,DSI通道是否处于LP11状态?

      • 从代码看,DSI通道似乎在EN断言后转到LP11。 我们正在对此进行进一步调查。

    • 在EN声明之前,REFCLK是否处于活动状态且稳定?

      • 是的。

    • 在EN声明之前,VCC/A和VCCIO/VPLL是否稳定?

      • 是的

    • 如果需要,我可以直接发送SN65DSI86电路和REFCLK的示意图供您查看。  

    • VCC,VCCIO/VPLL,EN和REFCLK的“好”和“坏”范围截图:

      良好:

      • 错误:
    • “好”和“坏”的寄存器集

    • 坏的

      未指定大小(使用字节数据访问)
          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f   0123456789abcdef
      00:36 38 49 53 44 44 20 20 20 02 00 0c 00 00 00 00 00 00 00   68 ISD  ??
      10:3E 00 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   00 >.A............
      20:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
      30:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
      40:01 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ?...?........
      50:00 00 00 00 00 00 00 20 00 40 E4 05 00 10 00 e0   00 @??????。?。
      60:A0 60 A4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   `?..........
      70:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
      80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1f 7c f0 c1 07 1f 7c   .......... ?|???|
      90:F0 C1 07 04 00 0A 04 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ???...??
      A0:01 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ?..........
      B0:04 78 AC 08 6c 9c 0c 5c 5c 5c 0c 0c 0c 0c?x   ??l??????????????????
      C0:3F 3f 0f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   00??..........
      D0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
      E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
      F0:C0 03 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


      很好

      未指定大小(使用字节数据访问)
          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f   0123456789abcdef
      00:36 38 49 53 44 44 20 20 20 02 00 86 00 01 00   68ISD  ???..
      10:26 00 5b 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   &
      20:80 07 00 00 38 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00   00?...8? ...
      30:04 80 00 00 fc 00 2c 00 30 00 04 00 00 00 00 00 00 00   00?...?
      40:84 48 00 00 80 00 cc 08 6c 04 1c 01 30 00 20 00   ?H???l???0。 。
      50:04 80 07 38 04 00 00 40 E4 0d 01 11 00 e0 00   ????8?@???????????????。
      60:A0 60 A4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   `?..........
      70:00 00 00 00 00 01 02 01 80 81 00 00 00 00 00 00 00    ????? ......
      80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1f 7c f0 c1 07 1f 7c   .......... ?|???|
      90:F0 C1 07 24 80 00 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00   ???$???
      A0:01 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ?..........
      B0:04 78 AC 08 6c 9c 0c 5c 5c 5c 0c 0c 0c 0c?x   ??l??????????????????
      C0:3F 3f 0f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   00??..........
      D0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
      E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
      F0:00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ……?………………………………

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,您好!

    请通过电子邮件发送他们的示意图。

    内部CSR和功能的坏单元似乎已重置为默认值。 这可能是由于EN或VCC/A的断言(低)和VCCIO/VPLL不稳定造成的。

    他们是否始终在出现故障的设备中看到此故障?
    您是否可以换用设备以查看故障是出在装置还是主板?

    此致,
    Joel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel,您好!
    我将直接发送他们的示意图。 故障发生在任何主板上,并且在启动后大约5次中发生1次。
    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经查看了他们的原理图并得到了一些评论:

    1. EN端子不需要上拉电阻。
    2.他们是否在I2C总线上有上拉?

    我们需要弄清楚为什么在失败的测试中重置寄存器。 请监控EN终端,以确认在开始将所有CSR寄存器初始化至其相应值之前,它至少处于高电压状态1毫秒。

    此致