Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86
我的客户在使用SN65DSI86的产品上看到显示故障。 当PLL操作系统出现故障时,DSI86未锁定(基于寄存器0x0A),主链路ID关闭(reg 0x96)。 在船上,VCCIO沿着VCCA的轨迹走了250毫秒。 数据表似乎未指定VCCA在VCCIO之前保持稳定的最长时间。 这种延迟是否是失败的原因? 他们在关于50 % of units上看到了这一点。 对原因还有其他想法吗? 我们将于明天访问客户实验室,了解更多信息。 如果还有其他问题,请告知我们。
谢谢!
丹