This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720EVM-MC:DP83TG720EVM-MC

Guru**** 1953960 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720EVM-MC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1098885/dp83tg720evm-mc-dp83tg720evm-mc

部件号:DP83TG720EVM-MC

嘿,

我对DP83TG720EVM-MC有疑问。  DP83TG720EVM-MC用于将“正常”以太网更改为“1双绞线”版本。 NXP还提供了类似于 DP83TG720EVM-MC的评估板,但有人提到您需要一个带有“反向MII”的phy。 在TI数据表中,我找不到任何提到“反向MII”的提示。 TI如何调用此函数?

您的

Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lukas:

    我不一定理解在这种情况下的"反向MII"一词。 我们的DP83TG720EVM-MC板的工作方式是,它能够 通过DP8.3867万和DP83TG720之间的背对背RGMII连接在1000Base-T和1000Base-T之间转换。 DP83TG720EVM-MC的用户指南中的图1-1能够清晰地描述发生的情况。 两个PHY均在正常操作下工作,无需使用"反向MII"功能。

    此致,

    Gerome

x 出现错误。请重试或与管理员联系。