Other Parts Discussed in Thread: ALP
主题中讨论的其他部件:Alp.
大家好,
想知道我是否要从949到948生成以下输入信号。
如何设置949的寄存器? (使用 模拟启动板)
PCLK:109.42 MHz (来自脉冲 发生器的外部时钟)
有效尺寸:1920H x 720V
总尺寸: 2184H x 835V
此致
汤米
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ALP
大家好,
想知道我是否要从949到948生成以下输入信号。
如何设置949的寄存器? (使用 模拟启动板)
PCLK:109.42 MHz (来自脉冲 发生器的外部时钟)
有效尺寸:1920H x 720V
总尺寸: 2184H x 835V
此致
汤米
我407.5153万我尝试407.5153万尝试修改了PCmy Launchpad 的方法,因此,109.42 的最大值似乎不是100MHz?正确。 您在ALP中选择了哪种设备配置文件? 当我在演示模式下调出949时,我可以通过将M/N值修改为106MHz (58Hz)稍微接近。 总之,由于内部CLK精度,PCLK在任何情况下都将变化高达10 20 % %,因此只要面板支持的频率与60赫兹略有不同,您就可以接受了。
[/quote]顺便407.5153万顺便说407.5153万说一下 ,如果我们知道前/后部区域同步,是否有标准设置值?这将由面板/显示屏指定。 有些显示器的时间很紧,有些则没有那么长。
此致,
Logan