This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH949-Q1:如何设置外部PCLK +内部模式生成器的寄存器

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1099616/ds90uh949-q1-how-to-set-the-register-for-external-pclk-internal-pattern-generator

部件号:DS90UH949-Q1
主题中讨论的其他部件:Alp.

大家好,

想知道我是否要从949到948生成以下输入信号。

如何设置949的寄存器? (使用 模拟启动板)

PCLK:109.42 MHz (来自脉冲 发生器的外部时钟)

 有效尺寸:1920H x 720V

总尺寸: 2184H x 835V

此致

汤米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tommy:  

    949不支持独立REFCLK输入,HDMI CLK用于设备定时。  

    此致,  

    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Logan,

    感谢您的回复。 所以我们基本上不能使用外部时钟和内部生成来创建信号。

    所有 内部模式生成器是否可以生成与以下相同的解决方案规格?

    如果是,您能否建议如何通过 Launchpad进行设置和操作?

    PCLK:109.42 MHz (来自设备的内部时钟)

    有效尺寸:1920H x 720V

    总尺寸: 2184H x 835V

    此致

    汤米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tommy:  

    是的,您可以在ALP内的PatGen选项卡中输入所需的计时参数:

    PCLK将根据M/N分频器略微关闭;但这仍将创建所需的计时并根据分频器/内部CLK容差中的实际PCLK略微修改刷新率。

    此致,  

    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Logan,

    我尝试修改了启动板。似乎PCLK设置是一个最大100MHz的选项。所以基本上我们不能 通过这种方法设置为完全相同的109.42 MHz,对吗?

    顺便说一下, 同步后廊是否有标准设置值。如果我们只知道总面积/活动面积H/V,则前廊H/V?

    此致

    汤米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我407.5153万我尝试407.5153万尝试修改了PCmy Launchpad 的方法,因此,109.42 的最大值似乎不是100MHz?

    正确。 您在ALP中选择了哪种设备配置文件? 当我在演示模式下调出949时,我可以通过将M/N值修改为106MHz (58Hz)稍微接近。 总之,由于内部CLK精度,PCLK在任何情况下都将变化高达10 20 % %,因此只要面板支持的频率与60赫兹略有不同,您就可以接受了。  

    顺便407.5153万顺便说407.5153万说一下 ,如果我们知道前/后部区域同步,是否有标准设置值?

    这将由面板/显示屏指定。 有些显示器的时间很紧,有些则没有那么长。  

    此致,  

    Logan

    [/quote]