This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我从另一个 E2E 主题中了解 到、如数据表中所述、TCAN4551-Q1的隐性电流消耗为15mA。 我们的客户想知道 隐性模式下的功耗。 根据我们的客户、
我正在尝试了解 https://www.ti.com/product/TCAN4551-Q1在隐性模式下的功耗 。 它说3-5mA、但在什么电压下?
如果电源电压范围为5.5V 至30V、那么功耗是否等于0.0825W (5V 时)和0.45W (30V 时)?
此致、
Danilo
您好 Danilo、
是的、在正常隐性模式下、器件将消耗最大15mA 的电流。 请注意、这不是典型值、而是所有过程、电压和温度工作条件下的最大值。 要计算功率、只需将电流乘以所使用的电源电压即可。
此致、
Jonathan