This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSB41BA3B-EP:热性能信息

Guru**** 2013060 points
Other Parts Discussed in Thread: TSB41BA3F-EP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1058842/tsb41ba3b-ep-thermal-information

器件型号:TSB41BA3B-EP
主题中讨论的其他器件:TSB41BA3F-EP

大家好、

该组件的结至电路板(Theta_JB)和/或结至外壳底部(Theta_casebot)热阻(TSB41BA3BTPFPEP)是多少?

此外、最大工作结温是多少? ,是125°C 吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参考 TSB41BA3F-EP、

    谢谢

    David