This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720EVM-MC:使用两台 PC 背靠背连接两个 DP83TG720EVM-MC 套件

Guru**** 1949000 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720EVM-MC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1133772/dp83tg720evm-mc-connecting-two-dp83tg720evm-mc-kits-back-to-back-with-two-pcs

器件型号:DP83TG720EVM-MC

您好!

我想在背靠背模式下使用上述两个套件、通过 RJ45连接两台 PC。

因此、一台带有 RG45的 PC 连接到其中一个套件。 该套件使用套件中提供的汽车电缆与另一套件连接。 第二个套件连接到另一台 PC:

PC1 -->  DP83TG720EVM-MC --> >汽车电缆--- >DP83TG720EVM-MC --- > PC2

我分别为每台 PC 分配了静态地址192.168.1.1和192.168.1.10。

还将微型 USB 电缆连接到每个套件以提供电源-每个套件中的绿色 LED 亮起。

现在,如果我从 PC1 ping PC2,反之亦然,它就不起作用了。 这是否意味着无法进行上述设置、或者我是否还需要执行其他操作?

我还看到地址192.168.1.2被分配给某个设备、例如 ping 该设备。 这是套件本身的地址吗?

此致

Nadeem

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nadeem、

    这种设置是绝对可行的、设置中的某个位置必须存在错误。

    我首先要检查的是867和720是否建立了链路、这可以通过读取寄存器0x0001;位2来完成。

    • 如果您读取"0"、则表示存在问题。 它未正确建立链路。
    • 如果您读取"1"、则这不是问题。  
      • 我将开始设置环回测试、以查看哪个链路发生故障。

    PC1 ->[867至720]->汽车电缆->[720至867]-> PC2

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvaro、

    我检查了上述寄存器。 套件中的0145连接到 PC1、而套件中的0141连接到 PC2。

    所有物理连接似乎都是正确的。 得到0141的原因是什么?

    此致

    Nadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我在这两个套件上都获得0141! 寄存器0x0001位2是否显示物理链路(两个板之间的汽车线路)的状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nadeem、

    是否将它们配置为主设备和从设备? 两个主器件或两个从器件会导致问题。 我相信720 EVM 上的 J2引脚可以改变这种情况(请通过720 EVM 文档进行确认)。

    您使用的电缆有多长? 它是哪种类型的电缆? UTP 或 STP?

    此外、尝试多次读取寄存器0x0001以确认链路已断开或已断开。

    寄存器10h 还可以提供更动态的链路状态。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvaro、

    两个都配置为从器件。 现在、我将其中一个更改为主器件、并在两者中获得0145值。

    但两台 PC 之间的 ping 仍然不起作用。

    我已将 PC1的 IP 地址设置为192.168.1.1,将 PC2的 IP 地址设置为192.168.1.10。

    ping 是否正常?

    此致

    Nadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 Windows 防火墙配置有问题。 禁用后、Ping 工作正常。 感谢你的帮助。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。