This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想在背靠背模式下使用上述两个套件、通过 RJ45连接两台 PC。
因此、一台带有 RG45的 PC 连接到其中一个套件。 该套件使用套件中提供的汽车电缆与另一套件连接。 第二个套件连接到另一台 PC:
PC1 --> DP83TG720EVM-MC --> >汽车电缆--- >DP83TG720EVM-MC --- > PC2
我分别为每台 PC 分配了静态地址192.168.1.1和192.168.1.10。
还将微型 USB 电缆连接到每个套件以提供电源-每个套件中的绿色 LED 亮起。
现在,如果我从 PC1 ping PC2,反之亦然,它就不起作用了。 这是否意味着无法进行上述设置、或者我是否还需要执行其他操作?
我还看到地址192.168.1.2被分配给某个设备、例如 ping 该设备。 这是套件本身的地址吗?
此致
Nadeem
您好 Nadeem、
这种设置是绝对可行的、设置中的某个位置必须存在错误。
我首先要检查的是867和720是否建立了链路、这可以通过读取寄存器0x0001;位2来完成。
PC1 ->[867至720]->汽车电缆->[720至867]-> PC2
此致、
Alvaro
您好 Nadeem、
是否将它们配置为主设备和从设备? 两个主器件或两个从器件会导致问题。 我相信720 EVM 上的 J2引脚可以改变这种情况(请通过720 EVM 文档进行确认)。
您使用的电缆有多长? 它是哪种类型的电缆? UTP 或 STP?
此外、尝试多次读取寄存器0x0001以确认链路已断开或已断开。
寄存器10h 还可以提供更动态的链路状态。
此致、
Alvaro
您好、Alvaro、
两个都配置为从器件。 现在、我将其中一个更改为主器件、并在两者中获得0145值。
但两台 PC 之间的 ping 仍然不起作用。
我已将 PC1的 IP 地址设置为192.168.1.1,将 PC2的 IP 地址设置为192.168.1.10。
ping 是否正常?
此致
Nadeem
我的 Windows 防火墙配置有问题。 禁用后、Ping 工作正常。 感谢你的帮助。