This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:请查询 DP83826I 的保证温度。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83826I, DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1015692/dp83826i-please-inquire-about-the-guaranteed-temp-of-dp83826i

器件型号:DP83826I
主题中讨论的其他器件: DP83825DP83826E

尊敬的团队:

大家好、我正在查看与工作温度相关的器件、以尝试使用 DP83826I PHY 芯片。
我想问您几个问题。

在 DP83826I 数据表中、额定工作温度为-40至85度。 这是否意味着可以在-40至85度环境中运行的环境温度?


2.将工作环境温度设置为-40至85度的条件是什么? 例如、它只是环境室的温度吗? 还是 PHY 芯片周围的温度? 如果 PHY 芯片周围的温度是多少、那么基准离 PHY 芯片有多远?

3、结温是在我之前使用的 DP83825数据表中提供的、但在 DP83826I 中、仅存在环境工作温度。

目前、我们的 IC 芯片的温度测试如下所示。

a.使用移动编码器测量 IC 芯片的外壳温度(TC)。

b:然后、使用测得的外壳温度、计算 IC 芯片的结温。 (测得的 IC 芯片不像 EVM 那样处于开路状态、而是组装在其自己的产品中。)

DP83826I 中显示的环境工作温度不能用于执行保证温度测试。 我想问一下。

我希望结温能够确保 DP8382642的可操作性。 还是有保证的外壳温度(TC)?

非常感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Si Yoon Kim、您好!  

    感谢您的查询。

    环境温度是指 器件通电时的周围环境(通常为空气)。

    目前、DP83826I 仅指定了环境温度。 我将记录一下内部检查。 感谢您告知我们。

    如果温度 是问题、您是否考虑过 DP83826E?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    您好、感谢您的回复。

    遗憾的是、与 DP83826I 相比、DP83826E 的使用成本太高。

    目前、只有 DP83826I 可用。

    如果确认外壳温度或结温、请回复。

    感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Si Yoon Kim、您好!  

    注意到。  结温取决于环境温度+电路板级耗散等 根据布局和工作模式、预计温度会高~5C-10C。

    对此,

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。
    那么、我能否按如下方式定义 DP83826I 的带电路板结温?

    环境工作温度:-40至85度
    估计结温:-30至95度

    请回答我的问题。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Si Yoon Kim、您好!  

    感谢您的理解和意见。

    请注意、温度将是您提到的~μ A。  

    此致、

    Sreenivasa