请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90LV001 您能帮我们确定 LVDS 缓冲器 DS90LV001输出端的适当峰峰值电压吗?
输出规格建议差分电压低至250mV

但时序图表明、这可能只是振幅的一半

我们是否应该期望最小 LVDS 输出峰峰值电压为250mV 或500mV?
谢谢
Viktorija
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Viktorija
对于 LVDS、一条信号线为同相(即逻辑1为高电平、逻辑0为低电平)、另一条信号线为反相(即同相信号的补码)。 两条信号线路之间的电压差称为差分电压 VOD。 VOD 也是差分电压幅度(正或负)或|VOD|的速记。 两条信号线的最大电压摆幅均为|VOD|、以共模电压 VOC (也称为失调电压 VOS)为中心。
对于同相和反相信号线、每个信号线的 VOD 最小值为250mV、最大值为450mV。
谢谢
David