This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV001:最小 LVDS 输出峰峰值电压

Guru**** 2927890 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1036430/ds90lv001-minimum-lvds-output-peak-to-peak-voltage

器件型号:DS90LV001

您能帮我们确定 LVDS 缓冲器 DS90LV001输出端的适当峰峰值电压吗?

 

输出规格建议差分电压低至250mV

 

但时序图表明、这可能只是振幅的一半

 

我们是否应该期望最小 LVDS 输出峰峰值电压为250mV 或500mV?

 谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Viktorija

    对于 LVDS、一条信号线为同相(即逻辑1为高电平、逻辑0为低电平)、另一条信号线为反相(即同相信号的补码)。 两条信号线路之间的电压差称为差分电压 VOD。 VOD 也是差分电压幅度(正或负)或|VOD|的速记。 两条信号线的最大电压摆幅均为|VOD|、以共模电压 VOC (也称为失调电压 VOS)为中心。  

    对于同相和反相信号线、每个信号线的 VOD 最小值为250mV、最大值为450mV。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!