This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83-Q1:PLL 参数

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1035101/sn65dsi83-q1-pll-parameters

器件型号:SN65DSI83-Q1

大家好、

我的客户迫切希望知道以下3个 PLL 参数、以优化其 DSI 源的时钟设置。

时钟恢复方法(例如二阶 PLL)
环路带宽
阻尼因子(如0.7)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PLL 不是 CDR、而是 PLL。

    如果选择了 REFCLK、PLL 将 把它乘 以(基于 REFCLK_乘 法器 CSR)以获得内部时钟。  

    如果通过 HS_CLK_SRC CSR 选择 DSI 通道 A 时钟、则使用 DSI_CLK_DIVIDER CSR 值 对 DSI 通道 A 时钟进行分频。 然后、LVDSPLL 将用于将该时钟乘以 LVDS CLK。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David San、

    很抱歉、没有解释。

    这些参数用于示波器的抖动分析软件。

    示波器使用 CDR 生成抖动测量基准、因此我说 CDR。 但实际上,我想知道的是 DSI83 PLL 的阶数。

    为了准确测量 DSI83的输入抖动, 这些参数需要在示波器上重现 PLL 的参数。

    请咨询您的设计团队。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David San、

    如果 DSI 时钟模式和外部参考时钟模式之间的参数不同、 它们需要知道这两者。

    请检查它是否相同或不同。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过直接电子邮件提供支持。

    谢谢

    David