This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:在电源协商之前发生不必要的连接/断开事件

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/978259/tps65988-unwanted-attach-detach-events-prior-to-power-negotiation

器件型号:TPS65988

尊敬的 TI 团队:

我在定制设计中使用 TPS65988作为 DRP、并在将另一个 DRP 器件连接到它时看到不一致的行为。 连接电缆后、我看到 IC 发出随机数量的连接/断开事件(尽管有时所有事件都正常工作)、直到最终稳定、启动和完成 PD 协商。 在物理线路上、这将转换为 VBUS 压降。 您之前是否遇到过此问题、或者您是否有任何建议可推动此类行为。 我正在附加一个示波器图片、其中我捕获了与电话(9V)协商时的有效行为和无效行为。 黄色是 VBUS、蓝色是 CC2

谢谢!

PS:我成功地在 EVM 上重现了此问题(仅1个分离/连接)、但这种情况非常罕见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VBUS 似乎会过压、导致电压崩溃。 您是否有过压事件保护?

    此外、以下应用手册"TPS65987DDH 电源路径性能和保护"可能有助于了解过压事件。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您分享该应用手册。 非常有用。 从我们的测量结果来看、似乎应该没有过压事件(VBUS < 5.1V)。 我还配置了24V OVTrip 点及其用于测试的用途、但结果相同。 我还在10%时激活了电压警告、但这些警告也不会触发。 这是一张协商至20V 电压的图片。 有趣的是、CC 线路上有多个变化(一些伴随 VBUS 从0到5V 转换回0、但有些不会)。 在 PD 通信实际开始并将电压转换为20V 之前的大约4-5秒内会发生这种情况。 是否还有其他根本原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将分别介绍这两个捕获。

    首次捕获

       在协商9V 协议后、似乎会发生过压事件、导致电压崩溃。 这可以通过 VBUS 上9V 电压的突然增加来显示。 需要对此进行研究、因为电压会崩溃。

    第二个捕捉

      由于这是 DRP、因此切换 CC 线路确实是正常的。 电压升至20V 后是否保持稳定?

    请捕获这两个用例的 PD 日志、以进一步帮助进行调试。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我在捕获1中尝试抓取2个数据是错误的。 一旦 PD 协商为9V (或15V 或20V)、就没有问题。 捕捉1的下降是实际的物理断开、然后是电缆的物理连接、以说明问题的可变性。 那么、让我们把捕获1放在一边。

    我的问题主要与在 CC 线上发送任何 PD 数据包之前的事件有关。 它最好在捕获2中得到反映、在捕获2中、间隔为4秒、直到我在监听器上看到第一个 PD 数据包。 我同意 CC 线路切换可能会有一些延迟、但4秒似乎很多。 但在 EVM 上看不到相同的行为。  

    我可以捕获日志、但不确定日志的作用是多少、因为它看起来很干净、除了在开始时连接/分离 VBUS 之外。

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您能否使用系统上使用的同一项目对 EVM 进行编程? EVM 可能不是显示不同行为的 DRP。 请告诉我、EVM 和您的设计上的行为是否相同。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我刷写了确切的项目并得出以下结果:在开始 PD 交换之前、DK 很少发生一次连接/分离事件、因此它与相同的行为不匹配。 我们的 PCB 仅在电缆的第一个插件上显示了这种良好的行为。 连续的电缆插件显示了相同的3-4 s 周期、其中 CC 线路切换、直至在最后稳定、PD 交换开始、并且从这一点开始都能正常工作。  

    我附上了展示这两种情形(DK 和 PCB)的图片和日志迹线。 这是否与设计相关? TI 是否提供设计评审?

    e2e.ti.com/.../ti-pd.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我将查看您的文件、了解问题可能是什么、并在下周向您提供反馈。 如果 EVM 上未发生这种情况、则可能是电路原理图/布局问题。 我建议查看数据表的第11节。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我认为、如果两个器件都是 DRP、您可能必须更改项目中的某些配置。 您能否提供您使用的项目文件以及供我查看的原理图?

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Hari。 听起来不错! 让我通过私人邮件将其发送给您

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    当然、我已接受您的朋友请求。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我对您的设计有一些建议:

    • 对于 OVP、我注意到您将限制设置为24V、但此外、您还需要将 Port Config 中的"usage"字段设置为基于 OVPTripPoint、如下所示、我认为您将其设置为15%。 这样、OVP 将设置为 TripPoint、在本例中为24V。

    • 此外、由于这是一个 DRP、如果您要支持这些字段、您可能还需要在端口控制中选择字段、从进程交换到灌电流以及从进程交换到 DFP。
    • 假设原理图按照数据表的建议正确配置、例如具有适当数量的旁路电容器等、这也可能是电路板布局的结果。

    我建议参考数据表的布局部分、并确保您的布局也遵循这些指南。

    谢谢、

    哈里