尊敬的 TI 团队:
我在定制设计中使用 TPS65988作为 DRP、并在将另一个 DRP 器件连接到它时看到不一致的行为。 连接电缆后、我看到 IC 发出随机数量的连接/断开事件(尽管有时所有事件都正常工作)、直到最终稳定、启动和完成 PD 协商。 在物理线路上、这将转换为 VBUS 压降。 您之前是否遇到过此问题、或者您是否有任何建议可推动此类行为。 我正在附加一个示波器图片、其中我捕获了与电话(9V)协商时的有效行为和无效行为。 黄色是 VBUS、蓝色是 CC2
谢谢!
PS:我成功地在 EVM 上重现了此问题(仅1个分离/连接)、但这种情况非常罕见。