This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:泄漏电流。

Guru**** 1986165 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550, TCAN4550-Q1, TCAN4551-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/974610/tcan4550-leak-current

器件型号:TCAN4550
主题中讨论的其他器件: 、TCAN4551-Q1

大家好、

您能告诉我 ISUP (睡眠模式)。
根据数据表、ISUP (睡眠模式)要求 VIO = 0。
当 VIO=5V 时,ISUP + IVIO 是否为?





最后、请告诉我一个比 TCAN4550具有超低电流的器件。
它计划安装在电池设备中、并且在电流消耗方面非常严格。

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    睡眠模式下 VIO 消耗的任何电流都是由 GPO2引脚或 nINT 引脚上的任何外部上拉造成的。 VIO 电源为 SPI IO、GPIO1、GPO2以及时钟和振荡器电路供电。 由于这些都在睡眠模式下被禁用、因此器件内部 VIO 上不应有任何电流消耗。

    遗憾的是、TCAN4550-Q1和 TCAN4551-Q1具有相同的电流消耗值、并且是我们产品系列中唯一具有相同功能的器件。 您是否正在寻找功耗更低的 CAN 收发器或控制器+ CAN 收发器?

    此致、

x 出现错误。请重试或与管理员联系。