This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4551-Q1:原理图审阅

Guru**** 1973395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/968981/tcan4551-q1-schematic-review

器件型号:TCAN4551-Q1

 您好、Bu:

新年快乐!

我需要您的帮助来查看原理图我附加的应用是汽车中的 OTA 系统

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    感谢您将此评论带入 E2E、并很高兴看到更多客户使用我们的 SPI 转 CAN 器件!

    一些反馈意见:

    • fltr、VIO 和 VCCOUT 均已正确去耦。 确保所有这些引脚都靠近布局中的相应引脚。
    • WAKE 连接到 VSUP、这意味着本地唤醒功能在该解决方案中不可用。 是这样吗?
    • nINT 需要一个外部上拉电阻器、它是一个开漏输出、除非器件处于测试模式。
    • 端接电阻器均为1.6k、最高可增加3.2k。 只要这不是 CAN 总线上的终端节点之一、这是可以的。 如果这是终端节点、则终端电阻器都需要60欧姆、总共需要120欧姆。
    • 分裂终端电容器的范围通常为4.7nF 至100nF、最常见的值为4.7nF。 47nF 完全正常、我只是验证了使用该值的意图。
    • 所有其余的 CAN 总线组件看起来都足够了。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

x 出现错误。请重试或与管理员联系。