This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 成员:
我们有一个 TDA4VM 客户板、还有一个摄像头 AR0820。
我们将此摄像头连接到电路板、如下所示:
TDA4VM <-- CSI2 --> DS90UB962 <-- FPD-Link3 -->带有 DS90UB953的 AR0820
在我学习数据表和相关标题后、
我计算的 fps 限制如下:
但 VISION_APPS 文档描述 了 AR0820可以在 TDA4 EVM 电路板用例中支持27个 FRAMS、
我看到 VISION_APPS 源代码、它们使用 DS90UB960作为解串器、但 DS90UB960 和 DS90UB962之间的速度限制几乎相同。
如果 EVM 能够支持27fps、则我们的客户电路板应该能够支持 AR0820摄像头27fps。
但根据我的计算、CSI-2路径上的最大帧数仅为17帧、FPD3上的最大帧数仅为11帧。
有人能帮我确定我的 fps 计算函数中是否存在任何误差吗?
BR
Sentinen Chen
您好 JiashHOW:
是的、我询问有关此部件 的"DS90UB962 <- FPD3-Link ->带有 DS90UB953的 AR0820"。
由于即使 DS90UB962到 TDA4VM 的路径也可以实现27fps、
但是、如果每个 FPD3-Link 电缆的最大速度仅支持11fps、
那么、在信号摄像头的情况下 、AR0820的总 fps 无法达到27 fps、对吧?
BR
Sentinen Chen
您好 Sentinen、
帧速率只是影响 CSI 速率的一个因素。 我们需要知道每种配置的实际 CSI 速率、才能判断是否支持该速率。 当解串器侧具有25MHz 频率时、953可以支持四通道配置的高达800Mbps/通道。
最棒的
Jiashow
您好 JiashHOW:
感谢您提供有关 UB953的信息、
我发现 我有误解、
我应该使用 oward 通道速率 来计算 FPD-LinkIII 的能力、而不是 PCLK。
因此、的最大速度应与以下状态相同
TDA4VM <-- CSI2 (780Mbps/lane)--> DS90UB962 <-- FPD-LinkIII (FC 速率为4Gbps)--> DS90UB953 <-- CSI2 (800Mbps/lane)--> AR0820传感器。
对于此配置、AR0820 27fps 似乎 正常。
BR
Sentinen Chen