This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB962-Q1:TDA4VM + DS90UB962 + DS90UB953:FPS 问题

Guru**** 2549680 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/986146/ds90ub962-q1-tda4vm-ds90ub962-ds90ub953-fps-problem

器件型号:DS90UB962-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VM

尊敬的 TI 成员:

我们有一个 TDA4VM 客户板、还有一个摄像头 AR0820。

我们将此摄像头连接到电路板、如下所示:

TDA4VM <-- CSI2 --> DS90UB962 <-- FPD-Link3 -->带有 DS90UB953的 AR0820

在我学习数据表和相关标题后、

我计算的 fps 限制如下:

  1. 在 TDA4VM 和 DS90UB962之间的 CSI2路径中、我们的 DS90UB962最大速度可实现1.664Gbps (= 212992 kb/s)、  
    AR0820格式为3840 * 2180 * 12位(RCCB RAW12 HDR)、因此一帧大小= 12150KB
    CSI-2路径上的 fps 仅为17.5

  2. 在 FPD-Link3中、遵循 线程、 PCLK =(水平线+开销) x (垂直线+开销) x fps
    在我们的电路板用例中、我们使用 DS90UB962连接到 DS90UB953、 因此 FPD3输入模式应设置为 CSI2-MODE => FPD3_PCLK = 4 x REFCLK = 4 x 25MHz = 100MHz。然后 fps = 100MHz /(3840 * 2180 * 1.05)= 11.4、因此 FPD-Link 仅支持 fram 路径

但 VISION_APPS 文档描述 了 AR0820可以在 TDA4 EVM 电路板用例中支持27个 FRAMS、

我看到 VISION_APPS 源代码、它们使用 DS90UB960作为解串器、但  DS90UB960 和 DS90UB962之间的速度限制几乎相同。

如果 EVM 能够支持27fps、则我们的客户电路板应该能够支持 AR0820摄像头27fps。

但根据我的计算、CSI-2路径上的最大帧数仅为17帧、FPD3上的最大帧数仅为11帧。

有人能帮我确定我的 fps 计算函数中是否存在任何误差吗?

BR

Sentinen Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sentinen、

    您可以使用以下公式估计总输入摄像机带宽:3840*2180*12bpp*27fps*15%开销=3.1Gbps。 4通道配置的每通道 CSI 速率为3.1Gbps/4lane = 780Mbps/通道。

    只要输出带宽低于输入带宽、就应该能够输出 CSI 数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JiashHOW:

    感谢您提供的信息、  

    我似乎未能 计算   UB962和 TDA4VM 之间 CSI-2路径中的4通道变量。

    每个 通道的 FPD3 PCLK 限制如何? 一个 FPD3-Link 只有一个通道。

     

    BR

    Sentinen Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sentinen、

    在 CSI-2数据的上下文中、我们通常不是指术语 PCLK。 您是否询问 FPD-Link 协议运行的通道数? FPD-Link 在每个端口支持一条电缆、因此它将是一条链路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JiashHOW:

    是的、我询问有关此部件 的"DS90UB962 <-  FPD3-Link ->带有 DS90UB953的 AR0820"。

    由于即使 DS90UB962到 TDA4VM 的路径也可以实现27fps、

    但是、如果每个 FPD3-Link 电缆的最大速度仅支持11fps、   

    那么、在信号摄像头的情况下 、AR0820的总 fps 无法达到27 fps、对吧?

    BR

    Sentinen Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sentinen、

    帧速率只是影响 CSI 速率的一个因素。 我们需要知道每种配置的实际 CSI 速率、才能判断是否支持该速率。 当解串器侧具有25MHz 频率时、953可以支持四通道配置的高达800Mbps/通道。

    最棒的

    Jiashow

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JiashHOW:

    感谢您提供有关 UB953的信息、

    我发现 我有误解、

    我应该使用 oward 通道速率 来计算 FPD-LinkIII 的能力、而不是 PCLK。

    因此、的最大速度应与以下状态相同 

    TDA4VM <-- CSI2 (780Mbps/lane)--> DS90UB962 <-- FPD-LinkIII (FC 速率为4Gbps)--> DS90UB953 <-- CSI2 (800Mbps/lane)--> AR0820传感器。

    对于此配置、AR0820 27fps 似乎 正常。

    BR

    Sentinen Chen