This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:设置/保持时间的最大和最小值

Guru**** 2931450 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/983914/tfp401a-about-maximum-and-minimum-of-setup-hold-time

器件型号:TFP401A

您好!

关于 TFP401A 的设置/保持时间、我的客户询问一些问题。

它们的配置:1像素/时钟、像素=低电平、OCK_INV =高电平、fODCK=65MHz

(问题)

1)根据数据表第8页、设定时间(最小值)和保持时间(最小值)为2.1 (ns)/0.5 (ns)。

这些值是否在 fODCK=165MHz 时?

如果是、您是否有65MHz 的一些数据(最小值/典型值/最大值)?

从下面的线程中、设置时间为4.5ns、保持时间为10ns、频率为65MHz。 这些值是否为典型值?

https://e2e.ti.com/support/interface/f/interface-forum/977890/tfp401a-setup-and-hold-time?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TFP401A%20setup%2065M

如果是、您是否有65MHz 的数据(最小值/最大值)?

 

2)他们认为、估算设定时间(max)和保持时间(max)如下所示。

T_su2 (max)=1/频率- t_H2 (min)

T_T2 (max)=1/频率- t_su2 (min)

fODCK=65MHz

T_su2 (max)=15.38ns - 0.5 = 15.33ns

T_T2 (max)=15.38ns - 2.1 = 13.28ns

他们的理解是正确的?

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    我们只有典型数据、显示65MHz 时的设置时间为4.5ns、保持时间为10ns。它们可以估算最大值、但我们无法保证数据表中没有的任何内容。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

     

    感谢你的答复。

    最大估计值、

    我理解您无法保证。

    它们的估算是否正确、如下所示?

    T_su2 (max)=1/频率- t_H2 (min)

    T_T2 (max)=1/频率- t_su2 (min)

     

    此致、

    TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

     

    我还有一个问题。

     

    在65MHz 下的建立时间(4.5ns)和保持时间(10ns)、

    65MHz 时的周期如下。

    1/65MHz=15.38ns

     

    上述周期接近于设置时间(4.5ns)和保持时间(10ns)的总和。

    因此、我的客户认为设置时间(4.5ns)和保持时间(10ns)可能是最大值。

    您对最大值有何看法?

    请给我们一些意见吗?

     

    此致、

    TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    这种估计并不是真的准确。 他们所做的似乎就是从周期中减去设置/保持时间、以获得保持/设置时间。 这意味着 setup + hold = period、这是不正确的。  

    但是、4.5ns 和10ns 接近于最大值。

    此致、

    I.K.