Other Parts Discussed in Thread: TFP401A
您好!
关于 TFP401A 的设置/保持时间、我的客户询问一些问题。
它们的配置:1像素/时钟、像素=低电平、OCK_INV =高电平、fODCK=65MHz
(问题)
1)根据数据表第8页、设定时间(最小值)和保持时间(最小值)为2.1 (ns)/0.5 (ns)。

这些值是否在 fODCK=165MHz 时?
如果是、您是否有65MHz 的一些数据(最小值/典型值/最大值)?
从下面的线程中、设置时间为4.5ns、保持时间为10ns、频率为65MHz。 这些值是否为典型值?
如果是、您是否有65MHz 的数据(最小值/最大值)?
2)他们认为、估算设定时间(max)和保持时间(max)如下所示。
T_su2 (max)=1/频率- t_H2 (min)
T_T2 (max)=1/频率- t_su2 (min)
fODCK=65MHz
T_su2 (max)=15.38ns - 0.5 = 15.33ns
T_T2 (max)=15.38ns - 2.1 = 13.28ns
他们的理解是正确的?
此致、
TAO_2199