主题中讨论的其他器件: TPS65987、 TPS65987D、 TPD6S300
大家好、
当我操作出厂的 TPS65987EVM、将 TPS65987EVM 作为上游、并将 USB-C 和 USB PD 测试仪作为下游工作时、如果下游器件在低负载电流(<1mA)下请求从5V 移动到9V、TPS65987EVM 将受到永久损坏。 您是否听说过这样的事情发生了、我们如何防止这种情况发生?
谢谢、
Matt
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
当我操作出厂的 TPS65987EVM、将 TPS65987EVM 作为上游、并将 USB-C 和 USB PD 测试仪作为下游工作时、如果下游器件在低负载电流(<1mA)下请求从5V 移动到9V、TPS65987EVM 将受到永久损坏。 您是否听说过这样的事情发生了、我们如何防止这种情况发生?
谢谢、
Matt
大家好、
我使用 TPS65987设计了一个电路板。 作为首次使用 TPS65987的操作员、我想最好的方法是将我的设计放在一边并测试已知良好 的 TPS65987EVM、以便最大限度地减少损坏任何物体的可能性。 演示后、我可以从 TPS65987EVM 获得正确操作、然后我会将此学习应用于我的类似 设计。
我正在操作 TPS65987EVM、因为我从 TI 包装盒中收到它。 我没有对其进行跳线更改。 我没有写入任何寄存器。 我没有加载固件。 我使用了 TPS65987EVM、它是交付给我的。 我尚未在 TPS65987EVM 上使用 TI 配置工具。
这是我的测试程序
此致、
Michael
您好 Hari、
感谢你的帮助。 在我测试的 TPS65987EVM 的2个实例中、U2都损坏。 U2失败后、PM110无法再开机自检 TPS65987EVM"端口检测功能"。 测试中涉及的所有器件的许多断电和重新启动组合都经过了测试。 在每种情况下、PM110都无法再次发布 TPS65987EVM 端口检测功能。 在 TPS65987EVM 直流电源连接器上施加19.5V 电压时、D20 VAR_DCDC 绿色 LED 保持亮起、D19 SYS_PWR 蓝色 LED 保持亮起、而其他 LED 未亮起。 连接 PM110时、D22 5V、D14 SMX_FLIP 和 D15 SMX_USB3白色 LED 以 大约2Hz 约20%的占空比闪烁点亮、所有这些 LED 都完全同步闪烁。 我在 TI 文档中搜索了 PD 日志、但没有发现任何重要问题。 您提到哪些 PD 日志? 什么器件会生成此类 PD 日志? 如果有任何 TI 组件在此测试中生成 PD 日志、请告诉我如何获取这些日志。 请建议在本例中如何捕获 PD 日志。 请原谅我可能对 TI PD 硬件和软件缺乏了解。 Passmark (PM) USB 电力输送测试软件确实提供了一个日志窗口、但日志窗口仅指示已选择9V。 这款简单的 PM 测试软件没有 PD 流量 调试或监听功能。 测试仪能够在 TPS65987EVM 上 U2出现故障之前报告端口检测到的功能。 U2失败后、测试仪无法报告端口检测到的功能。 PM110生成了以下记录窗口。
电压:5.00V、最大 电流:3000mA。
电压:9.00V、最大 电流:3000mA。 [TPS65987EVM U2失败][不再显示日志]
此致、
Michael
您好 Hari、
感谢你的帮助。 我 已申请 一个 Total Phase USB Power Delivery Analyzer 来为您提供日志。 但是 、从中心 意义 上讲、您对 PD 日志的请求与我的论坛帖子相切、因为无论标记什么符号、TPS65987EVM 都不应失败并出现灾难性的烧毁。 我希望获得有关如何修改 TPS65987EVM 状态的指导、以避免发生灾难性的烧毁故障、这样我就可以在不花数千美元购买新 TPS65987EVM 的情况下取得进展。 如果测试仪的电压电势过大、则可能会触发 TI TPS65987EVM 上的 TI U2灾难性烧毁、但这与您对 PD 日志的请求正交、 而这款 USB 供电的 USB PD 测试仪目前所能确定的范围并不是什么、因为它始终作为电流阱运行、并且我已经测试了其电流阱的纯度、并且无法找到它的电源。 只要我能够确定、它也不会在其 CC 引线上提供高电压电势。
此致、
Michael、650-862-5163
您好 Hari、
感谢您反复考虑此帖子。 我可能提供了一个错误的数据点。 在3A 负载下、Passmark 测试软件可能已经从5V 转换为9V、而我已经声明为0A。 我在 Passmark 测试软件中发现了一个错误、在某些情况下会发生、有时它会保持在3A、而在另一个情况下、当请求在负载扫描完成时转至0A 时、它会移至0A。 问题。
(1) TPS65987D 和 TPS65987EVM 的额定开关 VBUS 电压电势是否与额定端口负载(3A)同步?
(2) TPS65987D 和 TPS65987EVM 的额定启动(加电) VBUS 电压是否高达额定端口负载(3A)(电压为5V、9V、15V 和20V)?
此致、Michael、650-862-5163
您好 Hari、
我还有零个要测试的 TPS65987EVM。 正如我之前 所描述 的、它们在被信号从5V 切换至9V 时全部失败。 关于下游测试器件、 即 Passmark PM110测试仪灌电流、我不观察它是否拉 至0V GND 以下、它 实现 了仅限第一象限的灌电流、它仅在我的测试中下拉至接地。 除了3个 Apple PD 源之外、我还使用 PM110测试了基于 Samsung 的 PD 电源和基于 Microchip 的 PD 电源、 它们 都能正常工作、并在 PM110要求从5V 移动到9V 时避免故障、即使 PM110在请求移动到9V 时仍保持在3A 时也是如此。
此致、Michael
您好 Hari、
感谢您的帮助和图表。 (1) TPS65987EVM 额定开关的最大 VBUS 电容是多少 、用于 此处提供的图表底部的公式、以实现快速角色反转和快速角色反转? [ 对于快速角色反转应用、VBUS 上的 USB 规范可能要求低于10uF。] (2 )当遇到电容过大或 VBUS 电压变化期间无法将电流消耗降至指定水平以下的普遍兼容的器件时、TI 的客户如何保护其基于 TPS65987EVM 的 USB PD 设计免受故障的影响?
此致、
Michael