This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987EVM:下游器件请求移至9V 时损坏

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TPD6S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/997510/tps65987evm-damaged-when-down-stream-device-requests-moving-to-9v

器件型号:TPS65987EVM
主题中讨论的其他器件: TPS65987TPS65987DTPD6S300

大家好、

当我操作出厂的 TPS65987EVM、将 TPS65987EVM 作为上游、并将 USB-C 和 USB PD 测试仪作为下游工作时、如果下游器件在低负载电流(<1mA)下请求从5V 移动到9V、TPS65987EVM 将受到永久损坏。  您是否听说过这样的事情发生了、我们如何防止这种情况发生?

谢谢、

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    当您说 EVM 损坏时、您能描述一下这种情况吗? 当您连接桶形插孔为其供电时、EVM 是否只是不协商电压或未通电? 我可能需要一些 PD 日志来查看它、以及您对它进行编程的方式。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我使用 TPS65987设计了一个电路板。  作为首次使用 TPS65987的操作员、我想最好的方法是将我的设计放在一边并测试已知良好 的 TPS65987EVM、以便最大限度地减少损坏任何物体的可能性。 演示后、我可以从 TPS65987EVM 获得正确操作、然后我会将此学习应用于我的类似 设计。

    我正在操作 TPS65987EVM、因为我从 TI 包装盒中收到它。 我没有对其进行跳线更改。 我没有写入任何寄存器。 我没有加载固件。 我使用了 TPS65987EVM、它是交付给我的。 我尚未在 TPS65987EVM 上使用 TI 配置工具。

    这是我的测试程序

    1. 我阅读 TPS65987EVM 用户手册、并验证跳线是否(A)设置为记录的默认状态、以及(B)我需要的状态、将 TPS65987EVM 用作具有下行端口的上游器件。
    2. 我已将 TI 文档 Dell VJCH5 (19.5V 130W)中指定的交流电源连接到直流电源。
    3. 我使用 USB-C 转 USB-C 电缆将 Passmark PM110 USB 测试仪连接到 TPS65987EVM。
    4. PM110要求5V 并接收到该电压。
    5. 我立即注意到 VBUS 具有高纹波、超出了 USB VBUS 规格(我在设计中更改了这一部分设计、部分是为了减少 VBUS 纹波。) PM110发出间歇性报警、VBUS 略高于限值。 我用 示波器确认了这一点。
    6. PM110执行了0至3A 的扫描测试。 工作过。 无异常。
    7. 我从 PM110控制软件中选择了9V、TPS65987EVM 5V LED 熄灭、9V LED 亮起。
    8. U2封装的一部分变为橙色热、突然弹出、U2上有一个火焰较小的气喷嘴、然后 TPS65987EVM 拒绝与测试仪通信。 它以前有过。
    9. 我  在每一步都使用示波器检查了电源和 VBUS、从未发现任何异常。
    10. 我使用 Apple 87W USB-C 电源适配 器再次运行测试、并能够在5V、9V 和20V 电压下进行测试、没有任何问题、Apple 87W 未提供15V 电压、也未提供超过20V 的功率和3A 电流-无异常。 此外、Apple 30W 和 Apple 61W USB-C 充电器没有异常。
    11. 我使用第二个 TPS65987EVM (限流电源除外 )再次运行测试、该过程以相同的方式进行、但 TPS65987EVM 同时出现同样的故障。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是的、我认为在 EVM 上不应该协商不同的电压。 这可能是缺陷。 U2在第二个 EVM 测试中是否也损坏了、或者它只是显示了9V LED 并且未协商? 您是否碰巧拥有您可以共享的任何 PD 日志以及示波器捕获?  

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    感谢你的帮助。 在我测试的 TPS65987EVM 的2个实例中、U2都损坏。   U2失败后、PM110无法再开机自检 TPS65987EVM"端口检测功能"。   测试中涉及的所有器件的许多断电和重新启动组合都经过了测试。  在每种情况下、PM110都无法再次发布 TPS65987EVM 端口检测功能。 在 TPS65987EVM 直流电源连接器上施加19.5V 电压时、D20 VAR_DCDC 绿色 LED 保持亮起、D19 SYS_PWR 蓝色 LED 保持亮起、而其他 LED 未亮起。 连接 PM110时、D22 5V、D14 SMX_FLIP 和 D15 SMX_USB3白色 LED 以 大约2Hz 约20%的占空比闪烁点亮、所有这些 LED 都完全同步闪烁。  我在 TI 文档中搜索了 PD 日志、但没有发现任何重要问题。 您提到哪些 PD 日志? 什么器件会生成此类 PD 日志? 如果有任何 TI 组件在此测试中生成 PD 日志、请告诉我如何获取这些日志。  请建议在本例中如何捕获 PD 日志。 请原谅我可能对  TI PD 硬件和软件缺乏了解。 Passmark (PM) USB 电力输送测试软件确实提供了一个日志窗口、但日志窗口仅指示已选择9V。 这款简单的 PM 测试软件没有 PD 流量 调试或监听功能。  测试仪能够在 TPS65987EVM 上 U2出现故障之前报告端口检测到的功能。   U2失败后、测试仪无法报告端口检测到的功能。 PM110生成了以下记录窗口。

    电压:5.00V、最大 电流:3000mA。

    电压:9.00V、最大 电流:3000mA。 [TPS65987EVM U2失败][不再显示日志]

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I Hari、

    TPS65987EVM D16 VBUS 白色 LED 在 U2故障后永远不会亮起。 示波器显示 VBUS 在 D20、D19和 D22脉冲下、PM110要求5V 时仍具有几 mV 的 GND。

    此致、

    Michael 650-862-5163

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    按照我所述、在运行 TPS65987EVM 时、您成功使用了哪些 PD 测试仪?

    此致、

    Michael 650-862-5163

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    对于 PD 日志、我建议将 Total Phase PD Analyzer 作为一个选项。 它将显示两个器件之间的通信。

    我将对此进行更深入的研究并提供反馈。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    感谢你的帮助。 我 已申请 一个 Total Phase USB Power Delivery Analyzer 来为您提供日志。 但是  、从中心 意义   上讲、您对 PD 日志的请求与我的论坛帖子相切、因为无论标记什么符号、TPS65987EVM 都不应失败并出现灾难性的烧毁。  我希望获得有关如何修改 TPS65987EVM 状态的指导、以避免发生灾难性的烧毁故障、这样我就可以在不花数千美元购买新 TPS65987EVM 的情况下取得进展。 如果测试仪的电压电势过大、则可能会触发 TI TPS65987EVM 上的 TI U2灾难性烧毁、但这与您对 PD 日志的请求正交、 而这款 USB 供电的 USB PD 测试仪目前所能确定的范围并不是什么、因为它始终作为电流阱运行、并且我已经测试了其电流阱的纯度、并且无法找到它的电源。 只要我能够确定、它也不会在其 CC 引线上提供高电压电势。

    此致、

    Michael、650-862-5163

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我正在与我的团队合作、看看导致这种行为的原因是什么。 我将在本周结束前提供一些反馈。 如果您有 VBUS 和 CC 线路的示波器捕获、请在此处上传。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    感谢您反复考虑此帖子。 我可能提供了一个错误的数据点。 在3A 负载下、Passmark 测试软件可能已经从5V 转换为9V、而我已经声明为0A。 我在  Passmark 测试软件中发现了一个错误、在某些情况下会发生、有时它会保持在3A、而在另一个情况下、当请求在负载扫描完成时转至0A 时、它会移至0A。 问题。

    (1) TPS65987D 和 TPS65987EVM 的额定开关 VBUS 电压电势是否与额定端口负载(3A)同步?

    (2) TPS65987D 和 TPS65987EVM 的额定启动(加电) VBUS 电压是否高达额定端口负载(3A)(电压为5V、9V、15V 和20V)?

    此致、Michael、650-862-5163

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    这可能是这里的错误。 在相同的3A 负载下、PD 器件不应直接从一个协议变为另一个协议。 我认为这也违反了 PD 规范。 PD 控制器首先需要协商协议。 您是否能够连接振荡器并使用 Apple 适配器再次进行测试? 这将显示正确的行为、如果您的另一个适配器不显示相同的行为、它可能不是兼容的器件。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我还有零个要测试的 TPS65987EVM。 正如我之前 所描述 的、它们在被信号从5V 切换至9V 时全部失败。 关于下游测试器件、 即 Passmark PM110测试仪灌电流、我不观察它是否拉 至0V GND 以下、它 实现  了仅限第一象限的灌电流、它仅在我的测试中下拉至接地。 除了3个 Apple PD 源之外、我还使用 PM110测试了基于 Samsung 的 PD 电源和基于 Microchip 的 PD 电源、 它们 都能正常工作、并在 PM110要求从5V 移动到9V 时避免故障、即使 PM110在请求移动到9V 时仍保持在3A 时也是如此。

    此致、Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    TI 器件均遵循 USB PD 规范并符合该规范、因此需要在需要更改电压时降低电流。 下面的图表显示了您可能参考的 PD 规范的流程、该流程位于第7.3.2节:

     

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    感谢您的帮助和图表。 (1) TPS65987EVM 额定开关的最大 VBUS 电容是多少 、用于 此处提供的图表底部的公式、以实现快速角色反转和快速角色反转? [ 对于快速角色反转应用、VBUS 上的 USB 规范可能要求低于10uF。] (2   )当遇到电容过大或 VBUS 电压变化期间无法将电流消耗降至指定水平以下的普遍兼容的器件时、TI 的客户如何保护其基于 TPS65987EVM 的 USB PD 设计免受故障的影响?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    从数据表中可以看出、对于任何类型的应用、我们建议器件的最大 VBUS 电容为12uF。 此外、为了提供保护、您可以使用 TPD6S300等器件。 但是、最大电容将取决于设计、因此我们建议遵循数据表要求。

    谢谢、

    哈里